Wo finde ich Projektierungsbeispiele zur Anbindung der Alarmzentale Connect an den KNX?
Antwort
Wenn eine Aktion aus dem Sicherheitssystem eine Aktion im KNX System auslösen soll, wird dies über eine Logikfunktion realisiert. Aus diesem Grund muss zusätzlich zur Gira Alarmzentrale Connect ein Gira L1 oder Gira X1 (ab Firmwareversion 2.2) im Projekt installiert sein.
In der GPA Hilfe finden Sie dafür Beispiele für die Projektierung.
1. Beispiel: "Funktionen im KNX System auslösen". Hier wird erklärt, wie mit Hilfe der Logikfunktionen bei einem Alarm aus dem Sicherheitssystem eine Aktion im KNX System ausgelöst werden kann.
2. Beispiel: "Scharfschaltzustand im KNX System nutzen". Hier wird erklärt, wie Sie den Scharfschaltzustand des Sicherheitssystems Alarm Connect für verschiedene Funktionen im KNX System nutzen können.
3. Beispiel: "Funk Magnetkontakt im KNX nutzen". Hier wird anhand von zwei Beispielen erklärt, wie Sie einen Funk Magentkontakt aus dem Sicherheitssystem Alarm Connect im KNX System nutzen können.