FAQ

Welche Hitzebeständigkeit und brandverhalten haben die Gira-Schalterprogramme?

Antwort

Gemäß der Prüfungen, die unsere Schalter bestehen müssen, können wir folgendes bestätigen:

 

Unsere Materialien erfüllen das Brandverhalten folgender Norm DIN EN 60695-2-10. Teile aus Isolierstoff, die notwendig sind, um stromführende Teile und Teile des Schutzleiterstromkreises in ihrer Lage zu halten, müssen einer Glühdrahtprüfung bei einer Temperatur von 850°C unterzogen werden. Alle übrigen Teile werden einer Glühdrahtprüfung bei einer Temperatur von 650°C unterzogen. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn es nicht zu einer sichtbaren Flamme oder anhaltendem Glühen kommt oder Flammen oder das Glühen an dem Prüfling innerhalb von 30s nach Entfernen des Glühdrahtes verlöschen. Das Seidenpapier darf nicht anbrennen und das Brett darf nicht angesenkt werden.

Produkt

System 55
Artikelnummer: 0211xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.