FAQ

Wodurch werden die Heizungen der Kamera gesteuert?

Antwort

Die Heizungen werden automatisch Temperaturabhängig angesteuert; Werte sind in der Bedienungsanleitung zu finden.

 

Die Heizung schaltet bei einer

Temperatur < 6 °C automatisch ein und ab

+12 °C wieder aus.

Die zweite Heizung ist dann notwendig,

wenn Aufgrund der örtlichen

Gegebenheiten ein sehr schneller

Klimawechsel stattfindet und dadurch das

Frontglas beschlägt.

Bei Verwendung der zweiten Heizung ist

eine Zusatzversorgung (ZV) notwendig.

 

Produkt

Kameramodul 106
Artikelnummer: 5561 000

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.