FAQ

Der Tectiv 220° schaltet nach erkannter Bewegung und eingestelltem Helligkeitswert ein. Registriert er innerhalb der eingestellten Zeit eine erneute Bewegung, schaltet der Tectiv 220° helligkeitsunabhängig (nachtriggern). Dadurch besteht die Möglichkeit, dass das Gerät dauerhaft eingeschaltet ist. Gibt es in diesem Fall eine Zwangsabschaltung?

Antwort

Der Tectiv 220° geht nach ca. 90 Minuten in eine Zwangsabschaltung.
Beispiel Schule:

Wenn morgens in der Dunkelheit das Licht durch eine Bewegung eingeschaltet wird und danach dauernd eine neue Bewegung stattfindet, wird der Tectiv nachgetriggert. Das Licht bleibt trotz ansteigendem Helligkeitswert eingeschaltet.

Nach ca. 90 Minuten wird das Licht aber auf jeden Fall durch die Zwangsabschaltung ausgeschaltet.

Produkt

Tectiv 220°
Artikelnummer: 0817 xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.