FAQ

Wie funktioniert die Betriebsart Kurzzeitbetrieb?

Antwort

Die Betriebsart Kurzzeitbetrieb ist eine Sonderfunktion im Automatikschalteraufsatz Komfort. Der Kurzzeitbetrieb arbeitet helligkeitsunabhängig und kann zum Beispiel zur Ansteuerung einer Klingel genutzt werden. Der Regler für die Nachlaufzeit wird dafür auf Impuls gestellt. Bei einer erkannten Bewegung schaltet der Automatikschalteraufsatz für 0,5 Sekunden ein. Wird weiterhin eine Bewegung erkannt, erfolgt ein erneutes Einschalten erst nach einer Verriegelungszeit von 3 Sekunden. Mit System 2000 Dimmeinsätzen (Artikel-Nr. 030500, 033100, 239000, 238500, 086000) ist kein Kurzzeitbetrieb möglich. Auch bei eingestelltem Kurzzeitbetrieb schaltet der Aufsatz in Verbindung mit einem Dimmeinsatz helligkeitsabhängig. Die Nachlaufzeit beträgt dann ca. 10 Sekunden.

Produkt

Aufsatz Automatikschalter
Komfort-Aufsatz (Artikel-Nr. 0671xx, 2302xx)
Artikelnummer: 0661xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.