FAQ

Wie werden Adapter/Mitnehmer (SW 40 auf SW 60 sowie SW 60 auf SW 70) für Rolladen mit Achtkantwelle montiert?

Antwort

Um einen Rohrmotor erfolgreich auf ein anderes Achtkantwellen-Maß zu adaptieren, sind folgende Schritte vorzunehmen. Die Adaptersets 0492 00 (von SW 40 auf SW 60) und 0493 00 (von SW 60 auf SW 70) werden von Gira zur Verfügung gestellt. Die Bilder zeigen den Satz 0493 00, sind aber analog zum Satz 0492 00 zu sehen.

Es werden die in Bild 1 dargestellten Teile benötigt.

Im ersten Schritt (Bild 2 und 3) muss der Mitnehmer an der Motorausgangs-Welle mit einer Segeringzange demontiert werden.

Anschließend wird der Mitnehmer an der Motoranschluss-Seite in Richtung Motorausgangs-Welle abgezogen (Bild 4).

Achtung: Hier muss mit mäßigem Krafteinsatz gegen zwei Rasthaken gezogen werden!

Der neue Mitnehmer wird auf den bestehenden Induktivring aufgeschoben und muss einrasten (Bild 5).

Wichtig: Diese Verbindung muss sauber hergestellt werden, damit die Sicherheitsabschaltung des Motors funktioniert.

Erst jetzt darf der neue Mitnehmer für die Motorausausgangs-Seite montiert werden (Bild 6).

Bild 7 zeigt den fertig montierten Motor mit aufgesteckter Achtkantwelle.

 

Produkt

Jalousiesteuerungs-System Adapter/Mitnehmer für Rolladen mit Achtkantstahlwelle
Artikelnummer: 049300

Bild 01

Bild 02

Bild 03

Bild 04

Bild 05

Bild 06

Bild 07

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.