FAQ

Wie werden Adapter und Mitnehmer für Markisen mit Präzisionsnutrohr 78 mm am 50 Nm Rohrmotor montiert?

Antwort

Die Montage dieses Adaptersets weicht von der herkömmlichen Montage von Adaptern auf die Achtkantwelle ab. Insbesondere der Adapter auf der Anschluss-Seite des Motors wird auf eine besondere Weise montiert.

Die nachfolgenden Schritte sind in der gezeigten Reihenfolge durchzuführen.

Die in Bild 1 gezeigten Komponenten sind für den Umbau notwendig. 

Der Mitnehmer an der Motorausgangs-Welle wird mit einer passenden Segeringzange demontiert (Bild 2).

Anschließend wird der neue Mitnehmer auf die gleiche Weise wieder montiert (Bild 3).

Um den Mitnehmer für die Sicherheitsabschaltung an der Motoranschluss-Seite zu wechseln, muss das Anschlussgehäuse demontiert und über die Leitung abgezogen werden (Bild 4).

Aus dem Originalmitnehmer muss der Induktivring für die Sicherheitsabschaltung ausgebaut werden (Bild 5).

Dieser Ring muss in den neuen Mitnehmer eingesetzt werden (Bild 6).

Diese Kombination muss jetzt über die Anschlussleitung auf den Motor montiert werden (Bild 7).

Anschließend wird das Anschlußgehäuse wieder mit den vorhandenen Schrauben angebracht und der Deckel aufgesetzt (Bild 8).

Bild 9 zeigt den fertig montierten Motor mit aufgeschobener Welle. Aufgrund des nicht unerheblichen Montageaufwands wird vor dem finalen Einbau dringend eine Funktionsprüfung empfohlen.

Produkt

Jalousiesteuerungs-System Adapter/Mitnehmer für Markisen mit Präzisionsnutrohr mit 78mm Durchmesser
Artikelnummer: 0491 00

Bild 01

Bild 02

Bild 03

Bild 04

Bild 05

Bild 06

Bild 07

Bild 08

Bild 09

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.