FAQ

Lässt sich der Binäreingang auch mit der ungedrosselten Spannung der EIB Spannungsversorgung betreiben?

Antwort

Ja. Es ist jedoch auf die Verwendung des zweiten Adernpaares zu achten. Desweiteren muss die korrekte Polung (Masse auf den Klemmen 3/6) und die Stromaufnahme von 4 mA (120 W) pro Eingang eingehalten werden.

Produkt

Instabus KNX/EIB Binäreingang 6 fach 24 V
Artikelnummer: 1068 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.