Die Wettervorhersage ist stark abweichend vom tatsächlich eintretenden Wetter. Was kann Ursache sein?
Antwort
Wahrscheinlich muss die geografische Höhe eingestellt werden. Die Standort-Höhe dient zur Berechnung des auf den Meeresspiegel bezogenen relativen Luftdrucks gegenüber dem absoluten Luftdruck am Standort. Dieser relative Wert ist als Bezugsgröße wichtig, um z. B. Wetterberichte, die sich auf den relativen Luftdruck beziehen, richtig interpretieren zu können.
Die geographische Höhe Ihres Wohnortes (erfahren Sie z. B. aus einer Wanderkarte) wird wie folgt eingestellt:
1. Mode drücken, bis Pfeil ab im Barometer-Bereich ist.
2. Mode gedrückt halten, bis die aktuelle eingestellte Höhe angezeigt wird.
3. Mit Set die Höhe in Schritten von 10 Metern einstellen (-100 bis 2500 m).
4. Mit Mode den Vorgang bestätigen.
Beachten Sie bitte, dass die Parameter zur Berechnung der Wettervorhersage begrenzt sind und das Wetter trotz korrekter Einstellung der geografischen Höhe von der Vorhersage abweichen kann.