FAQ

Soll ein Alarmmelder mehrfach in der KNX/EIB Alarmzentrale genutzt werden, muss sich die Gruppenadresse den verschiedenen Sicherungsbereichen zuordnen lassen. Lässt sich dies bei der Instabus Alarmzentrale realisieren?

Antwort

Nein, eine Gruppenadresse kann immer nur einmal einem Kommunikationsobjekt der Alarmzentrale zugeordnet werden. Bei dem Versuch, dies doch zu erreichen, erscheint eine Fehlermeldung (siehe Bild).

Um dennoch mit nur einem Melder arbeiten zu können, bieten sich EIB Geräte an, die für eine Aktion zwei Kommunikationsobjekte zur Verfügung stellen. In einem solchen Fall können dann zwei unterschiedliche Gruppenadressen vergeben und ausgewertet werden.

Als Beispiele sind folgende KNX/EIB Geräte zu nennen:

  • Universal-Tasterschnittstellen (Artikel-Nr. 1118 00 und 1119 00)
  • Automatikschalter Komfort (Artikel-Nr. 1304 xx bzw. 1305 xx)
  • Präsenzmelder Komfort (Artikel-Nr. 2106 xx, 2225 00)
  • Binäreingang 6fach 24V (Artikel-Nr. 1068 00)
  • Binäreingang 4fach / 8fach 230V, Artikel-Nr. 1067 00 bzw. 1069 00 (eingeschränkt durch 230 Volt Eingangssignal).

Produkt

KNX/EIB Alarmzentrale
Artikelnummer: 1142 00

Bild 01

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.