FAQ

Woran ist zu erkennen, ob Steuerungsfunktionen am Tastsensor 2plus aktiv sind und wie kann eine Aktivierung bzw. Deaktivierung vorgenommen werden?

Antwort

Über das PlugIn zum Tastsensor 2plus lassen sich bereits bis zu zwei Steuerungsfunktionen bei der Projektierung aktivieren. Befindet sich der Tastsensor später im Einsatz, kann die Bedienung respektive Parametrierung zum Teil über den Tastsensor selbst vorgenommen werden. Sind beide Steuerungsfunktionen aktiv, wird dies im Display angezeigt (siehe Bild 1).

Natürlich kann es auch vorkommen, dass nur eine von beiden Steuerungsfunktionen aktiv ist. Auch dies wird im Display angezeigt (siehe Bild 2).

Wurde keine der Optionen wahrgenommen, sind auch keine der beiden Zahlen im Display zu erkennen (siehe Bild 3).

Produkt

Tastsensor 2plus, 2fach mit Beschriftungsfeld
Tastsensor 2plus, 5fach mit Beschriftungsfeld (Artikel-Nr. 1055 xxx)
Artikelnummer: 1052xxx

Bild 01

Bild 02

Bild 03

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.