Antwort
In der dem Gerät beigelegten Bedienungsanleitung wird beschrieben, dass der Objektwert einer Steuerfunktion verändert werden kann. In Bedienungsanleitungen bis zur Ausgabe Nummer 825 440 12 02.04 wird diese Funktion als auswählbar dargestellt.
Dies ist jedoch nicht richtig und wurde für in den nachfolgenden Bedienungsanleitungen korrigiert (siehe Bild 1).
In der Praxis empfiehlt es sich, bereits im PlugIn einige Einstellungen vorzunehmen, um die Steuerfunktionen später ohne die ETS am Gerät bearbeiten zu können (siehe Bild 2).
Damit sowohl "Ein/Aus"- bzw. "Auf/Ab"-Funktionen genutzt werden können, muss der Projektierer im ETS-PlugIn unter Steuerfunktionen beide möglichen Werte ( "0" und "1") parametrieren.
Durch diese Einstellungen hat der Anwender dann die Möglichkeit, alle Optionen zu nutzen. Sollte er lediglich einen Wert ausführen wollen, kann er am Gerät das jeweilige Programm ("P1" oder "P2") über die Funktion "Clr" deaktivieren.