FAQ

Kann man einen Bewegungsmelder 240° in einer Höhe über 2,40 Meter montieren und den Unterkriechschutz nutzen?

Antwort

Die Gira Bewegungsmelder sind für eine Montagehöhe von 2,40 m ausgelegt. Nur bei dieser Montagehöhe kann das Erfassungsfeld mit einer Größe von 22 m x 20 m realisiert werden. Dieses besteht aus drei Ebenen mit 168 Schaltsegmenten. Die Erfassungsebenen sind folgendermaßen definiert: - Nahbereich (0 m bis ca. 1 m); realisiert mit separatem Unterkriechschutz - Mittelbereich (ca. 1 m bis 9 m) - Fernbereich (ca. 9 m bis 16 m) Die angegebene Reichweite bezieht sich auch hier wieder auf die optimale Montagehöhe von 2,40 m. Der Sensorkopf ist außerdem nicht geneigt. Wird der Melder in einer Höhe oberhalb der optimalen Monatagehöhe angebracht, vergrößert sich zunächst der Erfassungsbereich. Allerdings verringert sich dadurch auch die Intensität, d. h. Bewegungen werden unter Umständen nicht mehr registriert. Dies gilt auch für den Unterkriechschutz. Deshalb ist von Montagehöhen über 2,40 m abzuraten. Bei Montagehöhen unterhalb von 2,40 m werden zwar Bewegungen erkannt, die Größe des Erfassungsfeldes verringert sich aber.

 

 

 

Produkt

Kompakt-Wächter 240
mit integriertem Leistungsteil und Unterkriechschutz
Artikelnummer: 083402

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.