Was bedeutet die Fehlermeldung "Datei konnte nicht erzeugt werden
Export/Importfehler PlugIn econEts3 econDataHandler"?
Antwort
Diese Fehlermeldung kann in zwei Fällen Auftreten:
Bei dem Versuch, das aktive PlugIn zu beenden und zur ETS zurückzukehren (siehe Bild 1).
Bei dem Versuch, ein ETS-Projekt zu exportieren (siehe Bild 2).
Die Problematik liegt im Bereich der Benutzerrechte bzw. Einstellungen der Datei-Attribute auf dem Projektierungsrechner. Das in Bild 3 gezeigte Verzeichnis "Ets3PlugIn" muss inklusive seiner Unterverzeichnisse die in Bild 3 gezeigten Eigenschaften besitzen. Ist dies nicht der Fall, nehmen Sie diese Einstellungen entsprechend vor.
Achtung: Diese Einstellungen gelten für alle KNX/EIB Geräte, die ein Econ PlugIn benötigen.
Produkt
Info-Display 2 mit Demontageschutz
Artikelnummer: 0510 xx