FAQ

Worin besteht der Unterschied zwischen einem Drehzahlsteller und einem Dimmer?

Antwort

Drehzahlsteller sind grundsätzlich genau so aufgebaut, wie Dimmer für NV-Lampen mit induktiven konventionellen Transformatoren. Der Hauptunterschied zwischen Drehzahlsteller und NV-Dimmer ergibt sich in Bezug auf die kleinste einstellbare Ausgangsspannung:
Für NV-Dimmer muss der Hersteller gewährleisten, dass bei einer Einstellung auf Minimum noch eine Resthelligkeit der angeschlossenen Beleuchtung zu erkennen ist.

So wird vermieden, dass eine völlig abgedunkelte Beleuchtung nicht mit einer ausgeschalteten Beleuchtung verwechselt wird. Arbeiten an spannungsführenden Schaltungsteilen können so nicht unbeabsichtigt erfolgen und Menschen werden nicht durch Stromschläge in Lebensgefahr gebracht.

Diese, noch relativ hohe minimale Ausgangsspannung der NV-Dimmer ist bei Drehzahlstellern nicht erforderlich und sogar unerwünscht, da sie den Motor nicht in die untersten Drehzahlen gelangen lässt. Aus diesem Grund werden Drehzahlsteller in ihrer Tragplatte mit einem durch den Bediener einstellbaren Potentiometer für die Einstellung der Grunddrehzahl ausgerüstet.

Grundsätzlich lassen sich nach dem in den Drehzahlstellern angewandten Phasenanschnittprinzip alle in Kleingeräten verwendeten Einphasen-Motoren steuern (Induktions-, Spaltpol-, Universalmotoren).

Sinnvoll ist die Steuerung aber nur dort, wo wirklich die Leistung gesteuert werden soll, wie zum Beispiel bei Lüftern (kleinere Drehzahl = kleinerer Luftdurchsatz = gleich kleinere gewünschte Leistung). Dies gilt aber zum Beispiel nicht bei Bohrmaschinen, bei denen die Leistung möglichst unabhängig von der Drehzahl sein sollte (Leistung = Drehmoment x Drehzahl, verminderte Drehzahl = verminderte Leistung). Das steht im Gegensatz zu mechanischen Schaltgetrieben, bei denen das Drehmoment im gleichen Maße erhöht wie die Drehzahl vermindert wird.

Produkt

Drehzahlsteller-Einsatz mit Dreh-Ausschalter
Artikelnummer: 031400

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.