FAQ

Wie hoch darf die Nennleistung eines Motors sein, wenn dieser mit dem Drehzahlsteller-Einsatz geregelt werden soll?

Antwort

Der Drehzahlsteller verfügt über eine Nennleistung von 500 VA. Die Nennleistung bezieht sich auf einen Einsatz in UP-Wanddosen. Wird das Gerät in Aufputz-Gehäusen montiert, ist wegen den ungünstigeren Wärme-Ableitverhältnissen die Nennleistung auf 400 VA reduziert.

Produkt

Drehzahlsteller-Einsatz mit Dreh-Ausschalter
Artikelnummer: 031400

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.