FAQ

Sie wollen bzw. müssen einen Tastsensor 2plus mit einer neuen Firmware ausstatten. Wie lässt sich der anstehende Projektierungsaufwand vereinfachen?

Antwort

Um einen Tastsensor 2plus auf die Firmware der Version 2 zu aktualisieren, müssen Sie zuerst ein neues Gerät mit der Produktbezeichnung "Tastsensor 2plus V2" aus der Produktdatenbank in Ihr EIB Projekt einfügen. Anschließend projektieren Sie alle Parametereinstellung und Gruppenzuordnungen neu.

Dieser Aufwand lässt sich jedoch durch einen Vorlagen-Export aus dem bestehenden Gerät sowie einen Vorlagen-Import in das neue Gerät stark reduzieren. Danach müssen nur noch die Gruppenzuordnungen neu erstellt werden. Um das Update über einen Vorlagen-Im- bzw. Export durchzuführen, gehen Sie so vor:

  • Exportieren Sie die alte Vorlage. Wählen Sie hierfür im alten PlugIn Gerät/Vorlage-Exportieren (siehe Bild 1). Ein Fenster Export öffnet sich. 
  • Speichern Sie die Vorlage z. B. unter Alte_Version.t22 (siehe Bild 2).
  • Importieren Sie die alte Version in das PlugIn des neuen Gerätes. Wählen Sie hierfür Gerät/Vorlage-Importieren (siehe Bild 3). Das Fenster Import öffnet sich.
  • Beachten Sie, dass die unterschiedlichen Softwareversionen der Tastsensor-2plus-PlugIns verschiedene Dateiendungen erzeugen. Wählen Sie deshalb im Fenster Import zunächst Alle Dateien (Bild 4). Dann wird z. B. die von Ihnen zuvor angelegte Datei Alte_Version.t22 angezeigt.
  • Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie auf Öffnen. Die alte Vorlage wird beim Import in das neue Format des Tastsensors 2plus konvertiert.

Produkt

Gira Tastsensor 2plus 2fach mit Beschriftungsfeld
Gira Tastsensor 2plus 5fach mit Beschriftungsfeld (Artikel-Nr. 1055xxx)
Artikelnummer: 1052xxx

Bild 01

Bild 02

Bild 03

Bild 04

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.