FAQ

Welche Mindestlast benötigt der Instabus Schaltaktor 6-fach 6 A?

Antwort

Der Schaltaktor ist mit einer Mindestlast von 12 V / 100 mA zu belasten. Bei geringeren Lasten würde sich eine Oxidschicht auf der Kontaktoberfläche bilden, die nicht sauber freibrennen kann. Eine solche Schicht verhindert eine Kontaktierung des Relaiskontaktes.

Produkt

Instabus Schaltaktor 6fach 6 A
Artikelnummer: 100800

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.