FAQ

Was kann die Ursache für den Abbruch der Rufanschaltung an einer Wohnungsstation sein, die parallel zu einem TK-Gateway an einer Telefonanlage betrieben wird?

Antwort

Wenn das TKS-TK-Gateway mit aktivierter Anrufbeantworter-Funktion projektiert wurde, nimmt es nach einem Türruf sofort das Gespräch an. Das bedeutet für das Türkommunikations-System, dass eine Sprechverbindung hergestellt wurde und andere Wohnungsstationen über den Mithörschutz blockiert werden.

Wird das Türgespräch an einer Wohnungsstation angenommen, dann wird durch die Rufannahme des TK-Gateways die blinkende Hörertaste abgeschaltet und die Wohnungsstation in Mithörsperre versetzt. Eine Gesprächsannahme ist dann nicht mehr möglich.

Soll das Türgespräch auch an anderen Wohnungsstationen angenommen werden, muss die Anrufbeantworter-Funktion im TKS-TK-Gateway deaktiviert werden. Ohne Anrufbeantworter-Funktion kann das Gespräch an einem Telefon nur durch Abheben und anschließendes Drücken der Taste "0" angenommen werden.  

Produkt

TKS-TK-Gateway
Artikelnummer: 1290 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.