Wie wird eine Tastfunktion (Drücken: Ein, Loslassen: Aus) im HomeServer realisiert?
Antwort
Eine Tastfunktion (Drücken: Ein, Loslassen: Aus) lässt sich sehr einfach mit
einer Sequenz realisieren. Die Sequenz wird unter EIB Steuerung/Sequenz
angelegt. In der Sequenz werden 2 Befehle hinterlegt, die mit dem gleichen
Kommunikationsobjekt verbunden sind.
Dem ersten Befehl wird ein Ausführungszeitpunkt 0 Sekunden sowie der
Befehls-Typ Schalten/Abfragen --> Setzen auf Konstante 1 zugeordnet.
Dem zweiten Befehl wird ein Ausführungszeitpunkt von z. B. 1 Sekunde sowie der
Befehls-Typ Schalten/Abfragen --> Setzen auf Konstante 0 zugewiesen.
Sie rufen die so erstellte Sequenz über einen Schaltknopf auf, dem der
Befehl Sequenz abrufen zugeordnet ist. Der Schaltknopf muss im
HomeServer Experten angelegt werden, damit er im Menü oder der Visu des
HomeServers zur Verfügung steht.