FAQ

Was bedeutet die Bezeichnung Cat. 5e (z. B. bei der Rutenbeck Netzwerk-Anschlussdose, Artikel-Nr. N 080200)?

Antwort

Die Bezeichnung Cat. 5e hat nichts mit der Klasse E bei der Klassifizierung von Kommunikationskabeln zu tun. Eine so bezeichnete Dose erfüllt die Klasse D/Kategorie 5 nach der Norm ISO/IEC 11801 bzw. EN 50173. Das "e" steht in diesem Zusammenhang für das englische Wort "enhanced" und bedeutet "erweitert". Die Klassifizierung wurde von dem amerikanischen Standardisierungsgremium Telecommunications Industry Association (TIA) festgelegt. Die TIA garantiert die Einhaltung definierter Übertragungsparameter auf allen vier Aderpaaren für Verkabelungen nach Klasse D. Weitere Informationen: http://www.elektronik-kompendium.de http://bedea.com/aktuell/Normung/index.htm

Cat steht für nichts anderes als Kategorie (engl. category). Cat.5-Kabel sind heutzutage weit verbreitet und werden meist für Ethernet eingesetzt. Cat.5- Kabel können Sie für Betriebsfrequenzen bis 100 MHz verwenden und sind somit für Gigabit-Ethernet geeignet. Wie fast alles in der Computertechnik sind auch Netzwerkkabel genormt. Die Standardkennzeichnung für Cat.5-Kabel ist EIA/TIA-568.

Unterschied zwischen Cat.5 und Cat.5e
Das kleine e steht für enhanced (verbessert). Cat.5e-Kabel müssen der EIA/ TIA-568B-Spezifikation entsprechen und sind für Gigabit-Ethernet-Netzwerke mit längeren Leitungsstrecken die richtige Wahl.

Produkt


Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.