FAQ

Was kann die Ursache sein, wenn ein Jalousiemotor (085700, 085800, 085900 u. 114900) nach häufigem Umschalten abschaltet?

Antwort

Rohrmotoren sind für den Kurzzeitbetrieb (ca. 4 Minuten) ausgelegt. Das Überschreiten dieser Betriebszeit oder häufiges Umschalten führen zur Erwärmung des Motors.

Ein Thermoschutz löst dann die Sicherheitsabschaltung aus. Nach dieser Abschaltung benötigt der Motor 20 Minuten zum Abkühlen.

Bei Parametrierung von EIB-Jalousie-Aktoren für Rohrmotoren ist zu beachten: Wenn möglich, muß der Kurzzeitbetrieb (Lamellenverstellung) abgeschaltet werden.

Wenn der Kurzzeitbetrieb in der verwendeten Softwareapplikation nicht abschaltbar ist : Müssen Sie sicherstellen, daß die Zeit zwischen Kurzzeit- und Langzeitbetrieb im Tastsensor kleiner ist, als die Zeit zwischen Kurzzeit- und Langzeitbetrieb im Aktor.

Dadurch wird das kurzzeitige Abschalten des Aktors beim Halten der Sensortaste verhindert.

 

 

Produkt

Rohrmotor mit Sicherheitsabschaltung
Artikelnummer: 085x00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.