FAQ

Was wird beim Aufsatz Automatikschalter als Helligkeitsschwelle bezeichnet?

Antwort

Die Umgebungshelligkeit wird von einem Fotowiderstand (LDR) erfasst. Sobald der eingestellte Wert überschritten wird, wertet der Aufsatz keine Bewegungen mehr aus und die angeschlossenen Verbraucher werden nicht geschaltet.

Beim Komfort-Aufsatz wird das Über- bzw. Unterschreiten dieser Helligkeitsschwelle erst nach 30 Sekunden wahrgenommen, um kurzfristige Einflüsse (Wolken, vorbeigehende Personen) auszublenden.

Die Helligkeitsschwelle wird mit einem Potentiometer im Bereich von ca. 3 bis 80 Lux eingestellt. Mit der Einstellung Sonne (Endanschlag) arbeitet der Automatikaufsatz im Tagbetrieb, d. h. unabhängig von der Umgebungshelligkeit (siehe Abbildung).

Mit der Komfort-Variante kann die Helligkeitsschwelle während des Betriebes überschrieben werden (Teach-Funktion). Die Potentiometereinstellung wird dann nicht mehr ausgewertet.

Die Teach-Funktion wird vom Anwender bedient, indem er den Bewegungsmelder dreimal kurz hintereinander abdeckt.

Wenn der Aufsatz diese Helligkeitswechsel erkannt hat, schaltet er zur Bestätigung die Beleuchtung (falls eingeschaltet) aus und anschließend für 3 Sekunden ein. Während der nun folgenden Aus-Phase (ca. eine Minute) sollte der Benutzer vom Gerät zurücktreten, damit der Aufsatz die aktuelle Helligkeit korrekt messen kann. Nach dem Speichern wird die Beleuchtung nochmals für 3 Sekunden eingeschaltet. Anschließend wird der normale Betrieb wieder aufgenommen.

Der so gespeicherte Helligkeitswert bleibt so lange erhalten, bis

  • ein neuer Wert eingespeichert wird,
  • die Versorgungsspannung abgeschaltet oder der Aufsatz abgezogen wird, oder
  • der Regler um ca. ½ Drehung verstellt wird. 

 

Produkt

Aufsatz Automatikschalter Standard-Aufsatz, verschiedene Schalterprogramme
Aufsatz Automatikschalter Komfort-Aufsatz, verschiedene Schalterprogramme (Artikel-Nr. 661xx)
Aufsatz Automatikschalter für hohe Einbauzonen
(Artikel-Nr. 1301xx, 671xx)
Artikelnummer: 1300xx

Bild 01

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.