FAQ

Warum ist eine Einschaltdauer bei Automatikschaltern notwendig und wie wird sie eingestellt?

Antwort

Bei einer erkannten Bewegung werden Verbraucher eingeschaltet und nach Ablauf der Nachlaufzeit wieder ausgeschaltet. Die Nachlaufzeit wird bei jeder erkannten Bewegung wieder neu gestartet, ständige Bewegung bewirkt Dauerlicht.

In der Standard-Variante ist die Nachlaufzeit fest auf 2 Minuten eingestellt.

Beim Automatikaufsatz Komfort kann die Nachlaufzeit über ein Potentiometer zwischen 10 s und ca. 30 Minuten eingestellt werden. Mit einem Schalteinsatz kann der Automatikaufsatz im Kurzzeitbetrieb betrieben werden. Hierzu wird die kürzeste Zeit (Endanschlag) eingestellt.

Der Automatikschalter arbeitet dann helligkeitsunabhängig und schaltet bei Bewegungen für ca. 0,5 s ein, z. B. zur Betätigung einer Türglocke. Um Dauerklingeln zu vermeiden, werden weitere Bewegungen erst wieder nach 3 s ausgewertet. Der HLK-Einsatz ist für den Kurzzeitbetrieb nicht geeignet.

 

 

Produkt

Aufsatz Automatikschalter Standard-Aufsatz, verschiedene Schalterprogramme
Aufsatz Automatikschalter Komfort-Aufsatz, verschiedene Schalterprogramme (Artikel-Nr. 661xx)
Aufsatz Automatikschalter für hohe Einbauzonen
(Artikel-Nr. 1301xx, 671xx)
Artikelnummer: 1300xx

Bild 01

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.