FAQ

Warum eignet sich ein Multi-Switch für die Erweiterung bzw. Neuinstallation eines modernen Netzwerkes besser als ein Hub?

Antwort

Ob Hubs oder Switches eingesetzt werden, hängt von den jeweiligen Anforderungen an das Netzwerk ab. Auf Grund der eingesetzten Technologie verursacht der Hub eine wesentlich höhere Netzwerkbelastung als der Switch: Netzwerke, die mit Hubs aufgebaut werden, arbeiten wie ein Bussystem. Jedes angeschlossene Endgerät empfängt alle Datentelegramme (also auch die, die nicht an das Endgerät gerichtet sind), die irgendwo im Netz ausgesendet wurden. Die Netzwerkleitung wird dadurch stärker belastet, was zu einer langsameren Datenübertragung und zu Datenkollisionen führen kann. Ein Switch segmentiert das Netz und sorgt dafür, dass Datentelegramme ganz gezielt zu einem bestimmten Empfänger geleitet werden. Netzwerke, in denen Switches verwendet werden, eignen sich deshalb auch für Multimedia-Anwendungen wie Sprach- und Videodienste und bieten somit einen wesentlich höheren Investitionsschutz. Weitere Informationen zu Begriffen aus der Netzwerktechnik: http://www.elektronik-kompendium.de http://www.lexitron.de

Produkt


Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.