FAQ

Wie kann an der Funk-Alarmzentrale die Fremdfunkerkennung ausgeschaltet werden?

Antwort

Die Fremdfunkerkennung an der Funk-Alarmzentrale lässt sich ausschalten. Das Vorgehen ist abhängig von der jeweiligen Funk-Alarmzentrale und ist nachfolgend beschrieben.

Funk-Alarmzentrale bis Ende 1999 (ohne Vds):

  • Rufen Sie über den Installateurcode (Werkseinstellung "0000") die Programmierebene auf.
  • Drücken Sie Ziffer 6 und bestätigen Sie mit OK. Der Menüpunkt "UEBERFALL IST" wird angezeigt.
  • Wählen Sie den Menüpunkt "UEBERFALL IST" mit OK an.
  • Drücken Sie Ziffer 9. "MIT AUSWERTEN FUNKFEHLER" wird angezeigt.
  • Drücken Sie Ziffer 9 erneut. OHNE AUSWERTEN FUNKFEHLER wird angezeigt.
  • Bestätigen Sie mit OK. OHNE AUSWERTEN FUNKFEHLER wird angezeigt.
  • Bestätigen Sie erneut mit OK.
  • Verlassen Sie mit RESET den Menüpunkt UEBERFALL IST.

Funk-Alarmzentrale ab 2000:

  • Rufen Sie über den Installateurcode (Werkseinstellung "0000") die Programmierebene auf.
  • Drücken Sie Ziffer 5.
  • Bestätigen Sie mit OK. Der Menüpunkt VDS-EINSTELLUNGEN wird angezeigt.
  • Wählen Sie den Menüpunkt VDS-EINSTELLUNGEN mit OK an. VDS-EINSTELLUNGEN/VDS-KONFORM=JA wird angezeigt.
  • Ändern Sie über die Tasten die Auswahl auf VDS-KONFORM=NEIN.
  • Bestätigen Sie mit OK. VDS-EINSTELLUNGEN/ VDS-KONFORM=NEIN wird angezeigt.
  • Bestätigen Sie mit OK. VDS-EINSTELLUNG/MIT FUNKAUSWERTUNG wird angezeigt.
  • Ändern Sie über die Tasten die Auswahl auf OHNE FUNKAUSWERTUNG
  • Bestätigen Sie mit OK. VDS-EINSTELLUNG/OHNE FUNKAUSWERTUNG wird angezeigt.
  • Bestätigen Sie mit OK.
  • Verlassen Sie mit RESET den Menüpunkt VDS-EINSTELLUNGEN.

Produkt

Funk-Alarmzentrale
Artikelnummer: 0345 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.