FAQ

Wie ist eine Totmannschaltung bei einer Jalousie zu realisieren ?

Antwort

Der Begriff Totmannschaltung bedeutet, dass das Betätigungselement so lange in seiner aktiven Stellung gehalten werden muss, bis die gewünschte Position der Steuerung erreicht ist. Wird das Betätigungselement in Ruhestellung gebracht, bleibt die Anlage sofort stehen. Die Umsetzung erfolgt mit zwei Busankopplermodulen als Verknüpfungsgerät (Artikel-Nr. 059700). Dabei wird die Applikation Filtern/Zeit verwendet. Die Befehle werden von einem Tastsensor mit der Funktion (Drücken -> Ein /Loslassen -> Aus) oder einer Tasterschnittstelle mit der Funktion (steigend ->Ein / fallend -> Aus) ausgelöst. Im Beispiel sendet der Tastsensor (die Tasterschnittstelle) die Gruppenadressen 1/1 hoch/stopp und 1/2 runter/stopp. Diese werden mit den Eingängen des Verknüpfungsgerätes verbunden. An den Ausgängen des Verknüpfungsgerätes werden die Gruppenadressen 1/3 als Langzeitbefehl und 1/4 als Kurzzeitbefehl verwendet . Diese werden dann mit dem Jalousieaktor verbunden. 1. Filtern/Zeit Baustein - Eingang 1 wird mit der Gruppenadresse 1/2 verbunden. - Eingang 2 wird mit der Gruppenadresse 1/1 verbunden. - Die Ausgänge werden beide mit der Gruppenadresse 1/3 verbunden. - Einstellungen für Gruppenadresse 1/2: Ein -> Ein ; Aus -> -- für den 1-Befehl zum Abfahren, - Einstellungen für Gruppenadresse 1/1: Ein -> Aus ; Aus -> -- für den 0-Befehl zum Hochfahren, 2. Filtern/Zeit Baustein - Eingang 1 wird mit der Gruppenadresse 1/2 verbunden. - Eingang 2 wird mit der Gruppenadresse 1/1 verbunden. - Die Ausgänge werden beide mit der Gruppenadresse 1/4 verbunden. - Ebenso wird die Gruppenadresse 1/4 mit dem Kurzzeit-Objekt des Jalousieaktors verbunden. - Einstellungen für die Gruppenadresse 1/1 und die Gruppenadresse 1/2: Ein -> --; Aus -> Ein für den 1-Befehl zum Stoppen.

Produkt

Verknüpfungsgerät REG
identisch mit Busankopplermodul (Artikel-Nr. 057400)
Artikelnummer: 059700

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.