Ist es möglich, den Zustand der Alarmzentrale an den LED des Schlüsselschalters anzeigen zu lassen?
Antwort
Ja. Hierzu muss bei der Funk-Alarmzentrale der Programmpunkt (Menü 7: „Programm-Ausgang“) für programmierbare Ausgänge auf "Scharf" gestellt werden. Die Zeit ist auf 254 Sekunden zu stellen (= immer) (Diese Einstellung ist nicht VdS komform!). An der Zentrale wird der Ausgang "Prg 1" im unscharfen Zustand, der Ausgang "Prg 2" im scharfen Zustand beschaltet.
Wird eine Zeit < 250 Sekunden gewählt, so wird nach der Scharfschaltung für die eingestellte Zeit "Prg 2" angesteuert. Außerhalb dieser Zeit wird "Prg 1" angesteuert.