Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira Projekt Assistent (GPA)

zurück

ZIP, 415.604 KB

Version: 4.2.0.6233

Datum: 06.05.2020

Download

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 10
Freier Festplattenspeicher: mindestens 16 GB
Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 4 GB

Unterstützte Geräte

  • Gira X1 v1,v2: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
  • Gira TKS-IP-Datenschnittstelle v1: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
  • Gira Sicherheitssystem Alarm Connect v1: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
  • Gira Logikmodul v1: Wartungsfunktionen
  • Gira L1 v2: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
  • Gira G1 v1, v2, v100, v200: Wartungsfunktionen
  • Gira KNX IP-Router v2: Firmware-Update
  • Gira KNX IP-Router v3, v4: Wartungsfunktionen
  • Gira S1 v3, v4, v5: Wartungsfunktionen

Als Wartungsfunktionen werden Firmware-Update, Neustart und Werksreset bezeichnet, die über das Wartungs-Center (GPA-Menü -> Wartung und Update) ausgeführt werden.

 

Unterstützte Firmware-Versionen

Mit dem GPA v4.2 können die folgenden Geräte-Firmware-Versionen projektiert und in Betrieb genommen werden:

  • Gira X1 v2.5.353
  • Gira L1 v2.5.149
  • Gira TKS-IP-Datenschnittstelle v1.1.24
  • Gira Sicherheitssystem Alarm Connect v1.1.64

Bitte achten Sie darauf, immer die zur GPA Version passenden Geräte Firmware-Versionen im Projekt zu verwenden.

Was ist neu in GPA V4.2

  • Gira X1: Sie können im Gira AppShop Lizenzen erwerben, mit denen Sie mehr Funktionen projektieren können. Es stehen zwei Erweiterungen zur Auswahl, die jeweils einmal für den Gira X1 geladen werden können. Das Lizenzpaket "125 Funktionen" beinhaltet 125 zusätzliche Funktionen
    und 500 zusätzliche Datenpunkte. Das Lizenzpaket "250 Funktionen" beinhaltet 250 zusätzliche Funktionen und 1000 zusätzliche Datenpunkte. Ab dieser GPA Version wird die Funktion- und Datenpunkterweiterung beim Gira X1 unterstützt.
  • Gira X1: Die Sichtbarkeit von Funktionen pro Benutzer kann nun direkt an der Funktion eingestellt werden.
  • Gira X1: Funktionsuhren, die durch den Endkunden per Gira Smart Home App eingestellt wurden, sind nach dem Auslesen des Gira X1 Projektes auch im GPA sichtbar. Die Funktionsuhren werden in der Zeitschaltuhr-Kachel angezeigt und können dort deaktiviert werden. Zeiteinstellungen sind im GPA nicht möglich.

Behobene Fehler im GPA v4.2

  • Gira Sicherheitssystem Alarm Connect: Wurde im Projektumfang die Option "Alarmweiterleitung an Sicherheitsdienst" entfernt, konnte es vorkommen,
    dass die Inbetriebnahme mit dem Fehler "Die Sequenz enthält mehr als ein Element" abgebrochen wurde.
  • Wurde ein GPA Benutzername mit kyrillischen Zeichen eingegeben, so konnte das GPA-Projekt nicht exportiert werden.
  • Bei Logikblättern, die auf „Entwürfe“ standen und Validierungsfehler enthielten wurde kein Fehler im Fenster „Projekt prüfen“ angezeigt.
  • Kleinere Geschwindigkeitsverbesserungen in der „Gebäude und Geräte“-Ansicht sowie in der „Benutzerverwaltung“.

Bekannte Fehler im GPA v4.2

  • Während der Inbetriebnahme erkennt der GPA, dass über die Smart Home App Einstellungsänderungen vorgenommen wurden und fragt Sie, ob die Änderungen erhalten bleiben sollen. Wenn Sie dies bestätigen, kann es dazu kommen, dass die von Ihnen getätigten GPA Einstellungsänderungen an bereits existierenden Funktionen oder Datenpunkten versehentlich überschrieben werden. Neu hinzugefügte Funktionen und Datenpunkteinstellungen sind davon nicht betroffen.
    Tipp: Den Fehler können Sie umgehen, indem Sie zunächst das Projekt aus dem Gira X1 auslesen (Wartung und Update -> Einstellungsrad -> Aktuelles Projekt auslesen) und anschließend Ihre Änderungen im ausgelesenen Projekt durchführen.
  • Wird in einer GPA Zeitschaltuhr "Wiederholen an bestimmten Wochentagen" ausgewählt, kann es dazu kommen, dass ausgewählte Wochentage nicht übernommen werden.
    Tipp: Sie können den Fehler umgehen, indem Sie nach Auswahl der Wochentage einmal den Parameter "Wiederholen jede(n) "n" te Woche" z. B. von "1" auf "2" und anschließend zurück auf "1" ändern.

Hilfestellungen

OpenVPN und DHCP

Die OpenVPN Funktion im Gira X1 funktioniert nur in Verbindung mit DHCP. Es muss ein DHCP-Server im Netz vorhanden sein und das Netzwerk des Gira X1 muss via DHCP und nicht mittels statischer IP Konfiguration initialisiert werden. Dies ist notwendig, damit der OpenVPN-Server in der Lage ist den sich verbindenden Clients eine IP Adresse zuzuweisen.
Sollten Sie den Gira X1 immer mit einer festen IP Adresse verwenden wollen, so besteht in der Regel die Möglichkeit den DHCP Server (meist Teil des Internet Routers) so zu konfigurieren, dass dieser dem Gira X1 immer die gleiche IP-Adresse zuweist.

Gira X1/L1: Speichern von remanenten Daten

Remanente Daten werden alle 15 Minuten vom Logikmodul gespeichert. Innerhalb dieser Zeitspanne können Daten bei einem Spannungsausfall verloren gehen.

Gira X1/L1: Vergabe der physikalischen Adresse erfordert Applikationsdownload

Der Gira X1/L1 bietet mehrere physikalische Adressen an. Bei der Programmierung der physikalischen Adresse innerhalb der ETS wird lediglich die Geräteadresse übernommen.
Die zusätzlichen Adressen werden erst nach dem Download des Applikationsprogramms übernommen.

Gira X1/L1: Einmalige Verzögerung beim ersten Event

Nach Projektdownload reagiert der Gira X1/L1 auf das erste Ereignis mit einer Verzögerung von ca. 1 Sekunde.

Variable-Datenpunkte in der Simulation

Werte, die im Simulations-Modus auf einen Variablen-Datenpunkt geschrieben werden, werden nicht weitergegeben. Dies betrifft ausschließlich die Simulation. Auf dem Logikmodul arbeiten die Variablen-Datenpunkte, wie erwartet.

Firmware-Datei kann nicht hinzugefügt werden

Wenn beim Hinzufügen einer Firmware-Datei der Fehler erscheint, dass es sich nicht um eine gültige Firmware-Datei handelt, kann dies mehrere Gründe haben und wie folgt behoben werden:

  • Es handelt sich nicht um eine offizielle Firmware-Datei oder die Datei wurde unvollständig oder fehlerhaft heruntergeladen: Laden Sie die Firmware-Datei in diesem Fall erneut von https://download.gira.de herunter.
  • Es sind nicht alle benötigten Windows-Updates installiert. Installieren Sie in diesem Fall dieses Update manuell: https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime/net462