Downloads & Software-Updates


Kategorie

Gira Projekt Assistent (GPA)

zurück

ZIP, 151.923 KB

Version: 1.0

Datum: 01.09.2014

Download

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10
Freier Festplattenspeicher: mindestens 16 GB
Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 4 GB


Unterstützte Geräte

Gira Logikmodul: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen


Hilfestellungen

Logikmodul: Speichern von remanenten Daten

Remanente Daten werden alle 15 Minuten vom Logikmodul gespeichert. Innerhalb dieser Zeitspanne können Daten bei einem Spannungsausfall verloren gehen.

Logikmodul: Vergabe der physikalischen Adresse erfordert Applikationsdownload

Das Logikmodul bietet drei physikalische Adressen an, die Geräteadresse sowie zwei weitere Adressen. Bei der Programmierung der physikalischen Adresse innerhalb der ETS wird lediglich die Geräteadresse übernommen. Die zusätzlichen zwei Adressen werden erst nach dem Download des Applikationsprogramms übernommen.

Logikmodul: Einmalige Verzögerung beim ersten Event

Nach Projektdownload reagiert das Logikmodul auf das erste Ereignis mit einer Verzögerung von ca. 1 Sekunde.

GPA: Service "127.0.0.1" ist nicht erreichbar“

Eine Lösungsbeschreibung finden Sie im Verzeichnis "Troubleshooting". Dieses finden Sie im Installationsverzeichnis des Gira Projekt Assistenten. Beispiel: "C:\Program Files (x86)\Gira\Gira Project Assistant\1.0\Troubleshooting"

GPA: Es dauert sehr lange bis der Gira Projekt Assistent gestartet ist

Bitte löschen Sie die Inhalte des Temp-Ordners auf Ihrem PC. Dies können Sie wie folgt durchführen:

  1. Schließen Sie den Gira Projekt Assistent.
  2. Starten Sie den Windows Explorer (Windows-Taste + E)
  3. Klicken Sie auf den lokalen Datenträger, auf dem Windows installiert wurde, in der Regel ist dies "Lokaler Datenträger (C:)"
  4. Rechte Maustaste -> Eigenschaften
  5. Schaltfläche "Bereinigen" auf dem Registerreiter "Allgemein" anklicken.
  6. "Temporäre Dateien" auswählen
  7. OK klicken, Abfrage bestätigen und Dateien löschen.
  8. Den Gira Projekt Assistent starten


Bekannte Fehler Gira Logikmodul

Das Auslösen/Speichern einer Szene über das Scene-Set Kommunikationsobjekt 4500 bis 4520 funktioniert nicht. Um eine Szene auszulösen/speichern, verwenden Sie bitte einen Gruppenadress-Datenpunkt, den Sie im Szenen-Editor des Gira Projekt Assistenten im Bereich "Auslöser" eintragen. Zudem besteht eine weitere Möglichkeit, eine Szene auf einem Logikblatt auszulösen/speichern. Verwenden Sie dazu den Datenpunkt "Scene-Set x - Execute"/"Scene-Set x - Teach".


Bekannte Fehler Gira Projekt Assistent (GPA)

  • Bitte beachten Sie, dass bei der Eingabe des Vorgabewertes (Datenpunktansicht) keine Überprüfung des eingegeben Wertes vorgenommen wird. Bitte achten Sie auf den Beispieltext sowie auf den Tooltip, um eine korrekte Eingabe zu tätigen. Zudem unterscheidet sich die Eingabe zu weiteren Eingaben, die Sie beispielsweise im Logik-Editor oder Zeitschaltuhren-Editor vorfinden. Achten Sie bitte immer auf das vom Editor verlangte Format.
  • Es kann vereinzelnd vorkommen, dass der Befehl "Applikationsdaten löschen" während des Kommissionierungsvorgangs automatisch zurückgesetzt wird. Um einen Zähler zurückzusetzen, wählen Sie im Logikeditor am Zähler-Baustein die Option "Neustart mit Initialwert" und belegen den Eingang mit einem entsprechenden Datenpunkt.
  • Variable-Datenpunkte vom Typ Integer, die mit einem Vorgabewert belegt sind, ignorieren diesen Vorgabewert in der Logikanwendung. Benötigen Sie in Ihrer Anwendung einen Variablen-Datenpunkt mit Vorgabewert verwenden Sie bitte den Typ Byte, Word, DWord oder Float. Über den Baustein Typ-Konverter können Sie diesen Typ mit einem Integer-Eingang verbinden.
  • Bei der manuellen IP-Adressen-Vergabe kann keine Adresse für den DNS-Server eingegeben werden. Das Gerät verwendet die Adresse des Standard-Gateways ebenfalls für den DNS-Server.
  • Werte, die im Simulations-Modus auf einen Variablen-Datenpunkt geschrieben werden, werden nicht weitergegeben. Dies betrifft ausschließlich die Simulation. Auf dem Logikmodul arbeiten die Variablen-Datenpunkte, wie erwartet.
  • Wird die Zeitzone beim Gira Logikmodul geändert, muss die Schaltfläche "Einstellungen übertragen" geklickt werden. Zudem muss eine Inbetriebnahme durchgeführt werden, um die neu eingestellte Zeitzone zu aktivieren.
  • Werden mehrere GPA-Fenster parallel geöffnet und beispielsweise ein Gerät aus dem Projekt gelöscht, kann es unter Umständen zu einem Absturz der parallel geöffneten GPA-Instanz kommen.
  • Werden Gruppenadress-Informationen, die im ETS-Projekt keinem Kommunikations-Objekt zugewiesen wurden, per Drag & Drop zum Datenpunkt konvertiert, so wird automatisch der Datentyp (KNX) = 1.x 1.xxx und somit der Datenpunkt-Typ "Binary" eingestellt.