Downloads & Software-Updates

Gira Experte

Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.

Experte Version 4.12.0

Systemvoraussetzungen

  • Betriebssystem: Windows 10, Windows 11
  • Freier Festplattenspeicher: mindestens 1 GB
  • Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 2 GB
  • Software-Plattform: mindestens Microsoft .NET 4.5

Unterstützte Geräte

Die Experten-Software 4.12.0 ist in Verbindung mit folgenden Endgeräten zu verwenden:

  • Gira HomeServer 4
  • Gira FacilityServer 4

Neuheit und Verbesserung

Experte/Firmware

  • Experte im neuen Look.
  • Die freie Visualisierung basiert jetzt auf HTML5.
  • Die Bausteinbibliothek wurde um einen Modbus-Baustein erweitert.
  • Ein weiterer Logikbaustein ermöglicht die Anbindung des Gira G1.
  • Der Logik Online Test wurde um die Aufzeichnung der Startsequenz erweitert.
  • Zentraladressen können per Drag & Drop verknüpft werden.
  • Die Umschaltung zwischen internen Objekten und KNX-Objekten in den Kommunikationsobjekten wurde verbessert.
  • Validierung ausgehender TLS-/HTTPS-Verbindungen ist nun möglich, indem vertrauenswürdige Stammzertifikate im HS/FS hinterlegt werden.
  • Im grafischen Logikeditor kann das Arbeitsblatt deaktiviert werden.
  • Deaktivierte Arbeitsblätter können aus der Übertragung auf den HS im grafischen Logikeditor entfernt werden.
  • Neue Kombi-DPTs (RGBW und TBW) für Gira Aktoren wurden hinzugefügt.
  • Der neue Gira Schalt-/Jalousieaktor zeigt obere und untere Endlagen an.
  • Linux-Komponenten und Sicherheitspatches wurden auf Debian 11 aktualisiert.
  • Unterstützung für TLS V1.3 (HTTPS-Server) wurde hinzugefügt.
  • Beim Duplizieren eines internen Kommunikationsobjekts wird die URL-Endpoint-ID nun nicht mehr einbezogen.
  • Der Menüpunkt "Fenster Anordnung" wurde von "Extras" zu "Fenster" verschoben.
  • Die Meldung "Changelog beachten" erscheint nun auch beim Anlegen neuer Projekte.
  • Das Musterprojekt wurde überarbeitet.

QuadClient

 

  • Die Grundrissvisu-Vorlage kann nun als Teil der Hintergrund-Visualisierung verwendet werden.
  • Die Zeitschaltuhren (QC und Experte) haben eine zusätzliche Option, um den aktuellen Schaltzustand auf dem Bus zu senden, wenn die Zeitschaltuhr aktiviert wird.
  • Die Vielfalt der Icons in Funktionen und Funktionsnamen wurde erhöht.
  • Icons vor den Funktionen im Raum können nun aktiviert oder deaktiviert werden.
  • Das Kamera Plug-In 2.0 unterstützt die Vollbild-Darstellung.
  • Audio-Dateien können nun auf Windows 10-Betriebssystemen und Fremdgeräten wiedergegeben werden.
  • Die Vorschaubilder bei der Plug-In-Auswahl wurden aktualisiert.
  • Beim Anlegen eines neuen Projekts wird automatisch ein QC-Admin mit "System Verwalter Rechten" hinzugefügt.
  • Beim Anlegen eines neuen Projekts wird automatisch ein Menüpunkt zur Aufruf-Liste der Gebäudestruktur hinzugefügt.
  • Plug-Ins können direkt aus dem Hauptmenü mit Bezug zum Sub-Tab aufgerufen werden.
  • Die Darstellung von Zählern, LED-Anzeigen usw. ist nun auch in der Ordnerkachel im Hauptmenü möglich.
  • Im "QuadClient Starter" kann der Pfad der Profile frei bestimmt werden.

Fehlerbehebung

Experte

  • Der Logikbaustein RS Flipflop arbeitet nicht wie in der Dokumentation beschrieben.
  • Grafische Fehler in den Funktionsvorlagen wurden behoben.
  • Bei der Projektprüfung im HS Experte erscheint die Fehlermeldung "Übertragung wegen System-Fehler nicht möglich. Der Index der Liste überschreitet das Maximum (-1)".
  • Der Logikbaustein Sonnenstand (9043) wertet negative Werte nicht korrekt aus.
  • Nach dem Update von Version 4.9 auf 4.11 traten Fehler bei der Archivdarstellung auf.
  • Der NTP-Server war unvollständig.
  • Es gab einen Fehler bei der Projektprüfung.
  • Es gab einen Fehler in der Hilfebeschreibung zur Anwesenheitssimulation.
  • Der Import von Funktionsvorlagen führte zu einer Fehlermeldung.
  • In der Hilfe-Dokumentation zum HS gab es eine fehlerhafte Verlinkung im Kapitel 1.3.
  • Der Logikbaustein "Max." überschreibt nicht den aktuellen Wert, wenn der Fall "/ 0" ausgegeben wird.
  • Im HS Experte wertet der Logikbaustein TextEdit dezimale ASCII-Werte nicht korrekt auf Eingang 2 aus.
  • Nach längerer Zeit versendet der HS immer dasselbe Bild per E-Mail.
  • Symbole in der freien Visualisierung ändern sich beim Einfügen in ein anderes Design.
  • Wenn DHCP aktiviert ist, wird der DNS-Server nicht automatisch ausgewählt.
  • Nach der Projektprüfung erscheint die Fehlermeldung "kfapperror: Projekt konnte nicht gesichert werden".
  • Beim Anlegen von Diagrammen und dem Einfügen von Archivdaten wurde die Fehlermeldung "Konnte Archivspalte nicht finden" angezeigt.
  • Beim Import von Kommunikationsobjekten wurde die Fehlermeldung "Konnte internes KO nicht in ein externes übersetzen" angezeigt.
  • Der Logikbaustein Maximalwertvergleicher hatte fehlerhafte Werteingänge (alle Eingänge waren 0).
  • In Empfängergruppen für E-Mail-Adressen wurde anstelle von "oe" ein "ö" verwendet.

QC

  • 1-118 Taster plus – Es werden nicht alle möglichen Symbole angeboten.
  • Fehlerhafte Darstellung der KNX Rauchmelder Funktionsvorlage 5-13.
  • Die Funktionsvorlage Zustandsanzeige ID 5-55 Version 2.2 aus dem Gira App Shop zeigt im Experten die falsche Version an.
  • Funktionsvorlage Schalten mit Sperrfunktion ID 1-104 - In der Schaltübersicht wird nicht angezeigt, ob die Sperre EIN oder AUS schaltet.
  • Das Diagramm-Plugin hat beim Anlegen keine Standardfarbe, wodurch die Apps die Linien meist in Schwarz oder Weiß zeichnen.
  • Funktionsvorlage Musiksteuerung 5-91 - Übersetzungsfehler im Englischen.
  • Das PlugIn Grundrisseditor lässt sich mehrfach starten.
  • Bei der Funktionsvorlage Taster Plus 1-118 wird bei aktivem PIN-Schutz kein Schlosssymbol angezeigt.
  • Funktionsvorlage Listen Plus ID 5-87 - Fehlerhafte Darstellung in der iOS App.
  • Das Meldeanlage-PlugIn aus dem Gira App Shop unterstützt kein weißes Design.
  • Der Aufruf eines bestimmten Reiters über den Menüpunkt funktioniert nicht.
  • Das Duplizieren einer Funktionsvorlage ändert die Gruppenadresse des Originals bei Anpassungen im Duplikat.
  • Der Grundrisseditor zeigt nicht die vollständige Gebäudestruktur an.
  • Wenn beim QuadConfig im Raum ein Hintergrundbild verwendet wird, wird es im hellen Design nur teilweise angezeigt.
  • Im Kamera-Plugin tritt ein Timeout nach dem Energiesparmodus auf.
  • Der QC (QuadConfig) kann nicht beendet werden.
  • Das Statussymbol "Kamin Ein / Aus" ist identisch.
  • Bei der Funktionsvorlage Musikansteuerung 5-91 und dem Plugin Universal Player 1-25 ist die Anzeige der Play/Pause-Buttons gegenläufig.
  • Im Kamera-Plugin 2.0 wird nach einer gewissen Zeit ein Standbild dargestellt.
  • Die Schriftart beim ersten Öffnen der Gewerke-Ansicht ist falsch.
  • In der Funktionsvorlage Audio Volume 1-111 und Audio Quellen 5-64 gibt es in der Vorschau keine eindeutige Darstellung der Lautstärke und ihrer Einheit.
  • Beim TKS-Communicator führt eine erhöhte Skalierung zu falscher Positionierung unter Windows 10.
  • Ein Benutzer mit Systemverwalter-Rechten kann die Einstellungen nicht öffnen, wenn der Haken bei "Sichtbar in der Benutzerliste" nicht gesetzt wurde.
  • Umlaute im Benutzernamen verursachen Probleme.
  • Im Meldeanlagen-Plugin 1-15 ist der Logikbaustein Meldeanlage 70 nach der Quittierung grau und inaktiv.
  • Beim Dimmer plus 1-102 sind "+" und "-" vertauscht.
  • Die Symbolvorschau zeigt alte Symbole an.

iOS App

  • App zeigt den Fernzugriffs Aktivierungsmodus an.
  • Kamera Plugin 2.0 - Kamerabild kommt verspätet und aktualisiert sich aber nicht.
  • Mobotix Kamera wird im PlugIn nicht angezeigt.
  • Zusammenführen von Profilen funktioniert nicht mehr.
  • Per LAN Verbindung keine Funktion.
  • Kein Kamerabild im PlugIn bei Basic Authentifizierung.
  • Parser Error nach kleinen Projektänderungen im QC.
  • Timing Problem bei Aufruf des Profils, Abbruch bei Abruf im WLAN oder per S1.
  • Bei einer angelegten Kamera im PlugIn keine direkte Anzeige.
  • Loadgroups Error behoben.
  • Pushnotification funktioniert nach X Tagen nicht mehr.
  • Funktionsvorlagen aus Gira App Shop - fehlende Symbole.
  • Beim einem Aufruf eines PlugIns in einem Untermenü wird der zurück Button ausgegraut.
  • Keine Verbindung per Portweiterleitung möglich, Fehlerhaftes Verhalten Standort Malediven.

Android App/Gira G1

  • Im Menüpunkt "Statusanzeige als Zähler" wird, wenn es als grün parametriert ist, als grau angezeigt.
  • Bei Verwendung des PlugIns "Wertanzeige/Wetterstation" und Auswahl des Formats "TEXT" wird auf Android-Geräten anstelle des gesendeten Texts "TEXT0" angezeigt.
  • Android-Benutzer sehen Bereiche, für die sie keine Berechtigung haben.
  • Die Geschwindigkeit der Kamerabilder wurde verbessert.
  • Das Reconnect-Popup bleibt im Vordergrund.
  • Bei Samsung-Geräten wird ein roter Hintergrund angezeigt.
  • Der Client zeigt ein falsches Zeitformat an.
  • Statussymbole schalten nicht um, z.B. bleibt die Tür immer auf "nicht verriegelt" in der App.
  • Beim 1-128 Tunable White Template funktioniert das Speichern des neuen Farbwertes nicht auf dem Speicherplatz.
  • Es tritt eine Fehlermeldung "LPNS Error Push Meldung" auf, wenn kein Internet verfügbar ist.
  • Im Kamera Plugin 2.0 wird das Kamerabild mehrfach als Standbild dargestellt.
  • Die Buttons innerhalb des Kamera Plugins 2.0 funktionieren nicht, wenn der Befehl Wert gesetzt wird.
  • Beim Aufruf von Gewerken tritt ein träges Verhalten auf.
  • Die Darstellung des Symbolpools ist fehlerhaft.
  • In der Funktionsvorlage "Heizen Sollwertverstellung" fällt die Temperatur auf das Minimum zurück, wenn auf den Slider getippt wird.
  • Die Funktionsvorlage "Fan Coil 5-0" stürzt ab, wenn "Zirkulation Aus" betätigt wird.
  • Das Steckdosensymbol in der Funktionsvorlage "1-101" ist fehlerhaft.
  • In der Funktionsvorlage "1-125 Werteingabe Plus" können negative Zahlen eingegeben werden.
  • Der Slider in der Funktionsvorlage "Heizen 1-122" funktioniert nicht korrekt.

Sonstiges

  • Bei der Alexa-Anbindung werden keine Geräte gefunden.
  • Der Logikbaustein "Türauswertung 5fach" reagiert auf alle Finger.

Bekannte Fehler

  • Logikbaustein "Dornbracht SmartWater" Hilfe Text lässt sich im grafischen Logikeditor nicht öffnen.
  • Logik Baustein "Status Weiterleitung auswerten" wird nicht berücksichtigt.
  • Quad Config: Beim Anlegen einer Funktionsvorlage direkt im Gewerk ist es nicht möglich, über den QC am PC oder per KO direkt die Zeitschaltuhr zu aktivieren.
  • Quad Config: Bedienung durch Tastatur statt der Maus führt zu Absturz des QC Config.
  • Quad Client QC: Fehlende Symbole oder Bedienelemente, rote Quadrate z.B. bei Projektänderung oder Erweiterungen bei App Shop Templates.
  • Quad Client QC: Mehrsprachigkeit wird aktiviert und Menü- oder Funktionsbeschriftungen geändert ohne Auswirkung.
  • Quad Client: Funktionsvorlage 1-125 Werteingabe Plus & Kommunikationsobjekt mit Datentyp 32-Bit tritt ein Fehler auf.
  • Android App: Fehlende Symbole oder Bedienelemente, rote Quadrate bei Projektänderung oder Erweiterungen bei App Shop Templates.
  • Android App: Kamera 2.0 PlugIn - Keine Bild Darstellung in Einzelansicht - Weiteres Unterelement muss verwendet werden, damit ein Bild angezeigt wird.
  • iOS App: Fehlerhafte Darstellung der Zeitangaben im Diagramm.