Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.
Systemvoraussetzungen
Betriebssystem: Windows 10/11 mit x86/x64 Architekturen (Intel / AMD)
Freier Festplattenspeicher: mindestens 16 GB
Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 4 GB
Unterstützte Firmware-Versionen
Mit dem GPA v5.1 können die folgenden Geräte-Firmware-Versionen projektiert und in Betrieb genommen werden:
- Gira One Server v1.1.400
- Gira X1 v2.8.869
- Gira L1 v2.5.149
- Gira G1 v3.5.62
- Gira TKS-IP-Datenschnittstelle v1.1.41
- Gira Sicherheitssystem Alarm Connect v2.0.246
- Gira S1 v6.1.58 für Geräteversion I00 und I01
- Gira S1 v6.1.105 für Geräteversion ab I02
Bitte achten Sie darauf, immer die zur GPA Version passenden Geräte Firmware-Versionen im Projekt zu verwenden.
Was ist neu in GPA v5.1
- Allgemein: Der GPA kann in italienischer Sprache verwendet werden.
- Gira One: Die Tastsensoren "Gira Tastsensor 4 Komfort" und "Gira Tastsensor 4 Komfort für System 55" können in Gira One Projekten eingesetzt werden.
- Gira One/Gira X1: Verbesserung der Eingabe der Benutzerpasswörter inkl. optionaler Passworterinnerung.
- Gira X1: Das Einlesen von GPLA-Projekten, die einen Gira X1 enthalten, wird unterstützt. Der GPA erzeugt automatisch ein Gira X1-Projekt, bestehend aus Gebäudestruktur, Datenpunkten und Visualisierungsfunktionen.
- Gira Alarm Connect: Das Sicherheitssystem Gira Alarm Connect ist nicht mehr bestellbar. Der Projekttyp "Sicherheitssystem" ist nur noch im Projekttyp "Gira X1/Gira L1" in den Projekteinstellungen auswählbar. Alt-Projekte werden weiterhin in GPA Version 5 unterstützt.
Behobene Fehler im GPA v5.1
- Gira One: In der GPA Version 5.0 konnte es vorkommen, dass eingegebene Notizen mit mehr als 280 Zeichen nicht abgespeichert wurden. Die Begrenzung auf 280 Zeichen wurde entfernt.
- Gira One/Gira X1: Bei älteren GPA Versionen konnte es vorkommen, dass beim Übertragen des Gira One-/Gira X1-Projektes auf den Server die Reihenfolge der bereits angelegten Favoriten verändert wurden.
- Alle Produkte: In den GPA Versionen GPA 5.0 und 5.0.1 verursachte das Ausführen der Inbetriebnahme, dass verwendeter PC-Arbeitsspeicher nach der Inbetriebnahme nicht wieder freigegeben wurde.
Bekannte Fehler im GPA v5.1
- Gira One: Wenn Sie einen PC mit mehreren Bildschirmen verwenden, um Gira One im GPA zu konfigurieren und den GPA auf den dem 2. Bildschirm anzeigen, werden die Erklärvideos verzögert angezeigt.
- Gira One und Gira X1: In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass der „Mit Smartphone scannen“-Dialog keinen Inhalt anzeigt. Überprüfen Sie bitte, ob es eine neuere Version des Grafiktreibers Ihres PC/Notbook gibt und verwenden Sie diesen. Aktuell sind Probleme mit folgenden Treibern bekannt: Intel UHD Graphics kleiner Version 31.0.101.3790 mit einem Intel Core-Prozessoren der 12. Generation.
- Gerätewebseiten: Bei Verwendung des Firefox-Browsers funktioniert das Einfügen des Login-Passwortes auf der Gerätewebseite über Strg+V nicht. Geben Sie das Passwort über die Tastatur ein oder verwenden Sie einen alternativen Browser z.B. Chrome.
- Gira One: Wenn Sie bei einem Gira One-Projekt die Szenenvorauswahl verwenden, dann werden in der Gira Smart Home App die automatisch generierten Texte für die Szenenvariante auf Deutsch angezeigt, unabhängig welche GPA-Sprache bei der Projekterstellung eingestellt war. Diese Texte können Sie in der Gira Smart Home App manuell anpassen.
Hilfestellungen
- Gira X1 - OpenVPN und DHCP
Die OpenVPN Funktion im Gira X1 funktioniert nur in Verbindung mit DHCP. Es muss ein DHCP-Server im Netz vorhanden sein und das Netzwerk des Gira X1 muss via DHCP und nicht mittels statischer IP Konfiguration initialisiert werden. Dies ist notwendig, damit der OpenVPN-Server in der Lage ist den sich verbindenden Clients eine IP Adresse zuzuweisen. Sollten Sie den Gira X1 immer mit einer festen IP Adresse verwenden wollen, so besteht in der Regel die Möglichkeit den DHCP Server (meist Teil des Internet Routers) so zu konfigurieren, dass dieser dem Gira X1 immer die gleiche IP Adresse zuweist.
- Gira X1/L1: Speichern von remanenten Daten:
Remanente Daten werden alle 15 Minuten vom Logikmodul gespeichert. Innerhalb dieser Zeitspanne können Daten bei einem Spannungsausfall verloren gehen.
- Gira X1/L1: Vergabe der physikalischen Adresse erfordert Applikationsdownload.
Der Gira X1/L1 bietet mehrere physikalische Adressen an. Bei der Programmierung der physikalischen Adresse innerhalb der ETS wird lediglich die Geräteadresse übernommen. Die zusätzlichen Adressen werden erst nach dem Download des Applikationsprogramms übernommen.
- Gira X1/L1: Einmalige Verzögerung beim ersten Event:
Nach Projektdownload reagiert der Gira X1/L1 auf das erste Ereignis mit einer Verzögerung von ca. 1 Sekunde.
- Variable-Datenpunkte in der Simulation
Werte, die im Simulations-Modus auf einen Variablen-Datenpunkt geschrieben werden, werden nicht weitergegeben. Dies betrifft ausschließlich die Simulation. Auf dem Logikmodul arbeiten die Variablen-Datenpunkte, wie erwartet.
- Firmware-Datei kann nicht hinzugefügt werden:
Wenn beim Hinzufügen einer Firmware-Datei der Fehler erscheint, dass es sich nicht um eine gültige Firmware-Datei handelt, kann dies mehrere Gründe haben und wie folgt behoben werden: