Downloads & Software-Updates

Gira Projekt Assistent (GPA)

Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 10
Freier Festplattenspeicher: mindestens 16 GB
Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 4 GB


Unterstützte Geräte

  • Gira X1 v1,v2: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
  • Gira TKS-IP-Datenschnittstelle v1: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
  • Gira Sicherheitssystem Alarm Connect v1: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
  • Gira Logikmodul v1: Wartungsfunktionen
  • Gira L1 v2: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
  • Gira G1 v1, v2, v100, v200: Wartungsfunktionen
  • Gira KNX IP-Router v2: Firmware-Update
  • Gira KNX IP-Router v3, v4: Wartungsfunktionen
  • Gira S1 v3, v4, v5: Wartungsfunktionen

Als Wartungsfunktionen werden Firmware-Update, Neustart und Werksreset bezeichnet, die über das Wartungs-Center (GPA-Menü -> Wartung und Update) ausgeführt werden.

 

Was ist neu in GPA V4.1

  • In der Benutzerverwaltung können Gira X1 Visualisierungsfunktionen für einzelne Benutzer freigegeben werden.
    In der Standardeinstellung können neue Benutzer alle Funktionen in der Smart Home App sehen.
  • Symbole, Raum- und Funktionsbezeichnungen, die über die Gira Smart Home App geändert wurden, werden beim Auslesen des Projektes im GPA angezeigt.
  • Aus dem Eigenschaftsbereich des Gerätes kann direkt in die Firmware-Verwaltung gesprungen werden.

Behobene Fehler im GPA v4.1

  • Gira X1-Projekt: Wurde die Funktion Szenen-Set für den Aufruf einer Szene im Projekt verwendet und erhielt diese Szenen-Set-Funktion per Smart Home App eine Zeitschaltuhr, so gingen diese Zeitschaltuhr-Informationen und somit die Schaltzeiten verloren, sobald eine erneute Inbetriebnahme per GPA erfolgte obwohl die Option "Geräteänderungen übernehmen" ausgewählt wurde.
  • Der Hilfe-Aufruf über F1 funktionierte bei Sicherheitssystem-Ansichten nicht.
  • Der GPA wurde ungewollt beendet, sobald eine Sicherheitssystem-Komponente keine Hardware-ID beinhaltet und die Dokumentationsfunktion gestartet
    wurde.
  • Wurden Umlaute in langen Namen von Sicherheits-Komponenten verwendet, konnte es vorkommen, dass die Alarmzentrale das Projekt mit einer Fehlermeldung abwies.
  • Die Bezeichnung "Schaltobjekt" am Logikbaustein Trennwandsteuerung ist auf "Eingang" geändert worden..

Hilfestellungen

OpenVPN und DHCP

Die OpenVPN Funktion im Gira X1 funktioniert nur in Verbindung mit DHCP. Es muss ein DHCP-Server im Netz vorhanden sein und das Netzwerk des Gira X1 muss via DHCP und nicht mittels statischer IP Konfiguration initialisiert werden. Dies ist notwendig, damit der OpenVPN-Server in der Lage ist den sich verbindenden Clients eine IP Adresse zuzuweisen.
Sollten Sie den Gira X1 immer mit einer festen IP Adresse verwenden wollen, so besteht in der Regel die Möglichkeit den DHCP Server (meist Teil des Internet Routers) so zu konfigurieren, dass dieser dem Gira X1 immer die gleiche IP-Adresse zuweist.

Gira X1/L1: Speichern von remanenten Daten

Remanente Daten werden alle 15 Minuten vom Logikmodul gespeichert. Innerhalb dieser Zeitspanne können Daten bei einem Spannungsausfall verloren gehen.

Gira X1/L1: Vergabe der physikalischen Adresse erfordert Applikationsdownload

Der Gira X1/L1 bietet mehrere physikalische Adressen an. Bei der Programmierung der physikalischen Adresse innerhalb der ETS wird lediglich die Geräteadresse übernommen.
Die zusätzlichen Adressen werden erst nach dem Download des Applikationsprogramms übernommen.

Gira X1/L1: Einmalige Verzögerung beim ersten Event

Nach Projektdownload reagiert der Gira X1/L1 auf das erste Ereignis mit einer Verzögerung von ca. 1 Sekunde.

Variable-Datenpunkte in der Simulation

Werte, die im Simulations-Modus auf einen Variablen-Datenpunkt geschrieben werden, werden nicht weitergegeben. Dies betrifft ausschließlich die Simulation. Auf dem Logikmodul arbeiten die Variablen-Datenpunkte, wie erwartet.

Firmware-Datei kann nicht hinzugefügt werden

Wenn beim Hinzufügen einer Firmware-Datei der Fehler erscheint, dass es sich nicht um eine gültige Firmware-Datei handelt, kann dies mehrere Gründe haben und wie folgt behoben werden:

  • Es handelt sich nicht um eine offizielle Firmware-Datei oder die Datei wurde unvollständig oder fehlerhaft heruntergeladen: Laden Sie die Firmware-Datei in diesem Fall erneut von https://download.gira.de herunter.
  • Es sind nicht alle benötigten Windows-Updates installiert. Installieren Sie in diesem Fall dieses Update manuell: https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime/net462