Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.
Systemvoraussetzungen
Betriebssystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10
Freier Festplattenspeicher: mindestens 16 GB
Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 4 GB
Unterstützte Geräte
- Gira X1 V1: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
- Gira Logikmodul V1: Wartungsfunktionen
- Gira L1 V2: Projektierung/Inbetriebnahme und Wartungsfunktionen
- Gira G1 V1: Wartungsfunktionen
- Gira KNX IP-Router V2: Firmware-Update
- Gira KNX IP-Router V3: Wartungsfunktionen
- Gira S1: Wartungsfunktionen
Als Wartungsfunktionen werden Firmware-Update, Neustart und Werksreset bezeichnet, die über das Wartungs-Center (GPA-Menü -> Wartungs-Center) ausgeführt werden.
Was ist neu in GPA V2.6
- Parametrierung der neuen Gira X1 v2.1-Funktionen - siehe Release-Notes Gira X1 v2.1.81
- Datenpunktwerte können als remanente Daten deklariert werden und verlieren so beim Stromausfall ihre Werte nicht.
- Gira S1 Firmware Update / Neustart / Werksreset ist nun auch über eine Gira S1 Fernzugriffsverbindung möglich.
- Die Fehlerbehandlung bei Problemen mit dem Gira S1/ise Remote Access wurde verbessert.
- Es wird mehr als ein Gerät pro Projekt unterstützt.
Maximaler Projektumfang: 5 x Gira L1 und 1 x Gira X1
- Die bereitgestellten Logikbausteine wurden aktualisiert - siehe Release-Notes Gira X1 v2.1.81
Behobene Fehler im GPA V2.6
- Die Nachricht der Überprüfung der geografischen Informationen bei Nutzung von Astrofunktionen führt nun zur korrekten Einstellungsseite.
- Es ist nicht mehr möglich bei Nutzung des Gira Geräteportals das Projekt ohne Angabe des Passworts auf das Gerät zu laden.
- Die Absicherungsmechanismen der Datenbank wurden erhöht, sodass ein Spannungsverlust des PCs nicht mehr zu einer inkonsistenten Datenbank führen kann.
- Die Einheiten der Datenpunkte werden nun in der Eigenschaftenleiste der Datenpunktansicht korrekt aktualisiert.
Hilfestellungen
OpenVPN und DHCP
Die OpenVPN Funktion im Gira X1 funktioniert nur in Verbindung mit DHCP. Es muss ein DHCP-Server im Netz vorhanden sein und das Netzwerk des Gira X1 muss via DHCP und nicht mittels statischer IP Konfiguration initialisiert werden. Dies ist notwendig, damit der OpenVPN-Server in der Lage ist den sich verbindenden Clients eine IP Adresse zuzuweisen.
Sollten Sie den Gira X1 immer mit einer festen IP Adresse verwenden wollen, so besteht in der Regel die Möglichkeit den DHCP Server (meist Teil des Internet Routers) so zu konfigurieren, dass dieser dem Gira X1 immer die gleiche IP-Adresse zuweist.
Gira X1/L1: Speichern von remanenten Daten
Remanente Daten werden alle 15 Minuten vom Logikmodul gespeichert. Innerhalb dieser Zeitspanne können Daten bei einem Spannungsausfall verloren gehen.
Gira X1/L1: Vergabe der physikalischen Adresse erfordert Applikationsdownload
Der Gira X1/L1 bietet mehrere physikalische Adressen an. Bei der Programmierung der physikalischen Adresse innerhalb der ETS wird lediglich die Geräteadresse übernommen.
Die zusätzlichen Adressen werden erst nach dem Download des Applikationsprogramms übernommen.
Gira X1/L1: Einmalige Verzögerung beim ersten Event
Nach Projektdownload reagiert der Gira X1/L1 auf das erste Ereignis mit einer Verzögerung von ca. 1 Sekunde.
GPA: Service "127.0.0.1" ist nicht erreichbar“
Eine Lösungsbeschreibung finden Sie im Verzeichnis "Troubleshooting". Dieses finden Sie im Installationsverzeichnis des Gira Projekt Assistenten. Beispiel: "C:\Program Files (x86)\Gira\Gira Project Assistant\2.6\Troubleshooting"
Variable-Datenpunkte in der Simulation
Werte, die im Simulations-Modus auf einen Variablen-Datenpunkt geschrieben werden, werden nicht weitergegeben. Dies betrifft ausschließlich die Simulation. Auf dem Logikmodul arbeiten die Variablen-Datenpunkte, wie erwartet.
Firmware-Datei kann nicht hinzugefügt werden
Wenn beim Hinzufügen einer Firmware-Datei der Fehler erscheint, dass es sich nicht um eine gültige Firmware-Datei handelt, kann dies mehrere Gründe haben und wie folgt behoben werden:
- Es handelt sich nicht um eine offizielle Firmware-Datei oder die Datei wurde unvollständig oder fehlerhaft heruntergeladen: Laden Sie die Firmware-Datei in diesem Fall erneut von https://download.gira.de herunter.
- Es sind nicht alle benötigten Windows-Updates installiert. Installieren Sie in diesem Fall dieses Update manuell: https://www.microsoft.com/net/download/dotnet-framework-runtime/net462