Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.
Das Update enthalt neue Funktionen und Verbesserungen für den Gira X1.
Neue Funktionen:
- Anwesenheitssimulation
- Querformat auf Tablets
- Baustein Trennwandsteuerung von 1Bit Eingang auf variabel umgestellt.
Nun kann z.B. auch Dimmfunktion verarbeitet werden.
- Datenpunkte persistent speichern
- URL-Aufruf, um Webseiten über einen einfachen Browser aufzurufen
- Interne Kommunikation zwischen mehreren Geräten, um z.B. Werte zwischen Gira L1 und Gira X1 über Ethernet auszutauschen
Allgemeine Verbesserungen
- Der Logikbaustein „Eingang“ wurde um den Parameter „Lesen beim Gerätestart“ erweitert, um den Lesevorgang für einen Datenpunkt in der Logik separat zu behandeln.
- KNX-Datenpunktypen wurden auf Deutsch übersetzt.
Behobene Fehler
- Audiosteuerung Lautstärke regelt bis auf 0%.
- Geräte antworten auf Leseanfragen über hörende Gruppenadressen nicht mit der sendenden Gruppenadresse.
- Eigenschaften im Bereich der Datenpunkte und Funktionen erscheinen mit unterschiedlichen Reihenfolgen.
- Falsche Auswertung des Datenpunkttyps Szene DPT 18.001 in der Logik.
- Gira X1 wird im Gira Geräteportal als offline angezeigt, obwohl dieser online ist.
- Eingeschränkte RGBW Funktion bei Verwendung des iPhone X (abgeschnittene Darstellung).
- Regler Logikbausteine arbeiteten nicht mit variablen Datenpunkten.
- Abbruch der VPN Verbindung.
- Logikbaustein Sonnenstand (1.2.57)
Ausführung des Logikbausteines auch wenn andere Eingänge als Trigger gesetzt werden.
- Logikbaustein Treppenhauslicht (1.2.60)
Absturz des Logikbausteines, wenn Warnsignal aktiviert war aber keine Warmzeit definiert wurde, ist behoben.
- Logikbaustein PID-Regler (1.2.61)
Die Berechnung des Differential-Faktors wurde nicht korrekt invertiert, wodurch das Ergebnis verstärkt wurde, anstatt das Ergebnis zu dämpfen.
- Logikbausteine PI-Regler, PID-Regler, Regler Heizen/Kühlen (1.2.63)
Regler geben mehrere Male Werte aus, wenn neue Werte am Eingang gleichzeitig mit dem Ende der Zeitüberschreitung empfangen werden.
Bekannte Fehler
- Beim Wechsel von Hoch- zum Querformat wird ein Teil des Textes von der vorherigen Seite angezeigt.
- Wertgeber mit Vorzeichen beachten nicht die Grenzen des zugewiesenen Datentyps.
- Die Datenpunkte der Zeitschaltuhren können über den Datenpunktmonitor des GPA nicht gelesen werden.
- Anwesenheitssimulation - Eine Spannungsunterbrechung beendet die Aufzeichnung.
- Zu lange Bezeichnungstexte werden in der App nicht richtig gekürzt
- Projektkopie auf Gerät sichern kann bei großen Projekten fehlschlagen
Für die Durchführung des Geräte-Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 2.6 benötigt. Es wird empfohlen, stets die neueste verfügbare GPA-Version zu verwenden. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der beigefügten Dokumentation.