Dies ist eine archivierte Fassung. Das Produkt entspricht gegebenenfalls nicht mehr dem aktuellsten Stand der Technik; Gira empfiehlt ausdrücklich die Verwendung der aktuellen Software/Firmware.
Betriebssystem: Windows 7, Windows 8, Windows 10
Freier Festplattenspeicher: mindestens 16 GB
Arbeitsspeicher (RAM): mindestens 4 GB
Als Wartungsfunktionen werden Firmware-Update, Neustart und Werksreset bezeichnet, die über das Wartungs-Center (GPA-Menü -> Wartungs-Center) ausgeführt werden.
In manchen Fällen konnte es vorkommen, dass eine Logik nicht ausgeführt wurde.
Dieser Fehler trat dann auf, wenn das Gerät (Gira X1 oder Gira L1), auf dem die Logik ausgeführt werden sollte, aus dem Projekt gelöscht und wieder verortet wurde.
Anzeige der Fehlermeldung "Projektintegrationsprüfung fehlgeschlagen" bei der Inbetriebnahme sowie beim Export von Projekten. Diese Fehlermeldung konnte in zwei Situationen entstehen und wurde in beiden Fällen behoben:
Bevor eine Geräteaktion durchgeführt wird, ist es zu empfehlen, das Gerät separat zu entsperren. Dies kann in der Ansicht „Gebäude und Geräte“ erfolgen (rechter Mausklick auf das Gerät -> Gerät sperren/entsperren).
Wenn Sie die Firmware eines Logikmoduls aktualisiert haben, für das bislang kein Passwort vergeben wurde bzw. welches nicht mit einem Gerätepasswort-Aufkleber versehen ist, lautet das neue Gerätepasswort nach dem Firmwareupdate "device".
Bitte ändern Sie das Gerätepasswort während der Projektierung.
Wenn ein Projekt kopiert, aus einem Gerät ausgelesen oder die Projektkopie vom Gerät geladen wird, muss das physikalische Gerät erneut mit der Gerätevorlage verbunden werden.
Dazu klicken Sie auf das verortete Gerät und anschließend in der Eigenschaftenleiste auf "Geräte-Zuordnung lösen". Das Gerät wird wieder unter "Neu gefundene Geräte" angezeigt und kann nun erneut auf die Gerätevorlage gezogen werden.
Die OpenVPN Funktion im Gira X1 funktioniert nur in Verbindung mit DHCP. Es muss ein DHCP-Server im Netz vorhanden sein und das Netzwerk des Gira X1 muss via DHCP und nicht mittels statischer IP Konfiguration initialisiert werden. Dies ist notwendig, damit der OpenVPN-Server in der Lage ist den sich verbindenden Clients eine IP Adresse zuzuweisen.
Sollten Sie den Gira X1 immer mit einer festen IP Adresse verwenden wollen, so besteht in der Regel die Möglichkeit den DHCP Server (meist Teil des Internet Routers) so zu konfigurieren, dass dieser dem Gira X1 immer die gleiche IP-Adresse zuweist.
Remanente Daten werden alle 15 Minuten vom Logikmodul gespeichert. Innerhalb dieser Zeitspanne können Daten bei einem Spannungsausfall verloren gehen.
Der Gira X1/L1 bietet mehrere physikalische Adressen an. Bei der Programmierung der physikalischen Adresse innerhalb der ETS wird lediglich die Geräteadresse übernommen.
Die zusätzlichen Adressen werden erst nach dem Download des Applikationsprogramms übernommen.
Nach Projektdownload reagiert der Gira X1/L1 auf das erste Ereignis mit einer Verzögerung von ca. 1 Sekunde.
Eine Lösungsbeschreibung finden Sie im Verzeichnis "Troubleshooting". Dieses finden Sie im Installationsverzeichnis des Gira Projekt Assistenten. Beispiel: "C:\Program Files (x86)\Gira\Gira Project Assistant\2.2\Troubleshooting"