I. Allgemeine Bedingungen
Diese Teilnahmebedingungen müssen Sie bei der Registrierung durch Anklicken des entsprechenden Feldes akzeptieren.
- Teilnahmeberechtigte:
Teilnahmeberechtigt sind natürliche und juristische Personen mit einem gültigen Mein Gira Konto. Alle im AppShop bereitgestellten Inhalte können nach Anmeldung mit einem Mein Gira Konto kostenfrei heruntergeladen werden.
- Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht.
- Die Kunden sind verpflichtet, bei der Registrierung wahrheitsgemäße Angaben zu machen und alle Änderungen von Informationen, die bei der Registrierung abgefragt wurden, unverzüglich von sich aus Gira anzuzeigen.
Kunden dürfen sich bei der Registrierung nicht als eine andere Person ausgeben oder einen Namen verwenden, für dessen Gebrauch sie keine Berechtigung haben. Die Kunden berechtigen Gira, jegliche Information, die bei der Registrierung abgefragt wurde, zu benutzen, um die Richtigkeit dieser Angaben zu überprüfen (einschließlich deren Aktualisierung).
- Werden bei der Registrierung unwahre Angaben gemacht oder unterlässt ein Kunde die Anzeige von Änderungen, so kann der Kunde mit sofortiger Wirkung von Gira ausgeschlossen werden. Gira behält sich das Recht vor, jederzeit nach freiem Ermessen eine Registrierung zurückzuweisen.
- Die Kunden sind allein für die Sicherheit ihres Passwortes verantwortlich. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.
II. Datenschutz
Die Kunden sind über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der für die Registrierung für Mein Gira und die Tätigung von Geschäften erforderlichen personenbezogenen/geschäftsbezogenen Daten durch Gira und die mit Gira verbundenen Unternehmen ausführlich unterrichtet worden. Die Datenschutzerklärung wurde zur Kenntnis genommen.
Gira ist berechtigt, mit den Kunden im Zusammenhang mit deren Auflistungen, Verkäufen und Dienstleistungen auf elektronischem oder anderem Weg zu kommunizieren, und der Kunde stimmt einer solchen Kommunikation zu, ungeachtet sonstiger Angaben oder Präferenzen, die der Kunde unter „Mein Konto“ (oder an anderer Stelle) in Mein Gira oder anderweitig gemacht hat.
Die Zustimmung des Teilnehmers ist durch den Teilnehmer jederzeit widerruflich. Der Widerruf der Zustimmung kann elektronisch oder schriftlich erfolgen an:
appshop-support@gira.de
Gira ist berechtigt, im Rahmen der Einstellung des Kunden unter „Mein Konto“ dem Kunden Informationen über Produkte, Dienstleistungen und Marketingangebote zukommen zu lassen.
Die Zustimmung des Teilnehmers ist durch den Teilnehmer jederzeit widerruflich. Der Widerruf der Zustimmung kann elektronisch oder schriftlich erfolgen an:
appshop-support@gira.de
Die Kunden stimmen dieser Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ausdrücklich zu.
III. Besondere Bestimmungen für Software zum Download
1. Leistungen von Gira
Gira stellt dem Kunden im Gira Downloadbereich Software zum Erwerb im Rahmen eines Downloads sowie Dienstleistungsprodukte zum Erwerb zur Verfügung.
2. Zustandekommen des Vertrages
- Die Bestellung des Kunden über den Downloadbereich „AppShop“ stellt ein Angebot an Gira zum Abschluss eines Schenkungsvertrages (Produkte, die kostenlos zur Verfügung gestellt werden) über die von dem Kunden heruntergeladene Software dar.
- Der Vertragsschluss über die Dienstleistungsprodukte richtet sich ebenfalls nach den unter a. aufgeführten Bedingungen. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass für Dienstleistungsprodukte ein „Haftungsausschluss für deren Inhalte“ gilt. Insoweit verweisen wir auf Ziffer IV der „Allgemeinen Verkaufsbedingungen“.
3. Nutzungsrechte
- Gira gewährt dem Nutzer ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht an den im Gira AppShop bereitgestellten Inhalten. Das Nutzungsrecht ist zeitlich und räumlich unbeschränkt, soweit in der jeweiligen Beschreibung nichts anderes angegeben wird.
- Die im Gira AppShop bereitgestellten Inhalte dürfen im Zusammenhang mit Gira Produkten genutzt werden. Die Inhalte dürfen auf mehreren Geräten installiert und in mehreren Projekten verwendet werden. Eine Weiterveräußerung, eigenständige Vermarktung oder öffentliche Bereitstellung der Inhalte ist nicht gestattet.
4. Programmänderungen
- Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in eine andere Codeform (Dekompilierung) sowie sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse Engineering) sind nur erlaubt, soweit sie vorgenommen werden, um die zur Herstellung der Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen Programms notwendigen Informationen zu erlangen, und diese Informationen nicht anderweitig zu beschaffen sind.
- Programmänderungen zum Zwecke der Fehlerbeseitigung oder der Erweiterung des Funktionsumfanges sind unzulässig.
- Urhebervermerke, Kennzeichnungen sonstiger gewerblicher Schutzrechte oder Seriennummern und andere Merkmale, die einer Identifikation der Software dienen, dürfen auf keinen Fall entfernt oder verändert werden.
5. Wegfall der Nutzungsrechte
Ein Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen durch den Kunden führt zum automatischen Wegfall der Nutzungsrechte (Lizenzen) für den Kunden und für Dritte.
IV. Allgemeine Verkaufsbedingungen
1. Gewährleistung
- Die im Gira AppShop bereitgestellten Inhalte werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.
- Gira ist bemüht, die Inhalte fehlerfrei und aktuell bereitzustellen. Ein Anspruch auf Fehlerfreiheit, bestimmte Eigenschaften oder eine bestimmte Verfügbarkeit besteht jedoch nicht.
- Soweit gesetzlich zulässig, werden die Inhalte unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung bereitgestellt.
- Gira behält sich vor, Inhalte jederzeit zu aktualisieren, zu ändern oder zu entfernen.
2. Haftungsausschluss
- Die Haftung von Gira für alle im Zusammenhang mit dem Download und der Nutzung der heruntergeladenen Software bei dem Kunden oder Dritten entstehenden Schäden ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Die Haftung von Gira für alle im Zusammenhang mit dem Download oder der Nutzung der durch den Kunden erworbenen Dienstleistungsprodukte eventuell bei dem Kunden oder Dritten entstehenden Schäden ist ausdrücklich ausgeschlossen.
- Die in Nr. 2 Abs. 1 und 2 normierten Haftungsausschlüsse gelten nicht, sofern die Haftung von Gira auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Gira beruht. Die Beweislast für das Vorliegen des Verschuldensgrades (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) trägt der Kunde.
- Gira stellt mit den Service-Links (Weiterleitung auf Partnerlösungen/-konzepte), auf die im Rahmen der Funktionskonzepte verwiesen wird, dem Kunden lediglich den auf diese Weiterleitung beschränkten Service zur Verfügung. Gira übernimmt keine Gewähr und Haftung für die zwischen dem Kunden und dem Dienstleister eventuell weiterhin ausgetauschten Leistungen oder Leistungsinhalte. Jede Haftung von Gira ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
3. Erfüllungsort und Gerichtsstand
- Erfüllungsort ist der Geschäftssitz von Gira.
- Gerichtsstand ist der Geschäftssitz von Gira; wir sind jedoch auch berechtigt, den Kunden an seinem Geschäftssitz zu verklagen.
4. Anwendbares Recht
Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und Gira gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen.