Ja, dies ist möglich, da die Zeitschaltuhr einen potentialfreien Kontakt als Eingang zur Nachtabsenkung besitzt. https://partner.gira.de/data3/03941710.pdf Raumtemperaturregler
den Parametern hinterlegte Sollwert gültig. Dies bedeutet, dass die Sollwertveränderung über das Kommunikationsobjekt 1 und nach dem Einladen der Applikation nicht mehr wirksam ist. KNX/EIB
des Alarms nicht "scharfschalt-bereit". Dies gilt für alle Konfigurationen. KNX/EIB Alarmzentrale 1142 00
Erscheint beim Luftdruck der Wert "HHH" bedeutet dies, dass der Messbereich von maximal 1050 hPA bzw. mb (Millibar) überschritten wurde. Der Luftdruck-Messbereich der Funk-Wetterstation geht von 700 bis
davon, wie lang der Spannungsausfall andauerte. Dies hängt damit zusammen, dass bei der Programmierung des Funk-Schaltaktors Mini die Kanalinformation in das EEPROM geschrieben wird. Ein EEPROM ist ein
montiert, kann es zu einem wackelndem Rahmen kommen. Um dies zu verhindern können sie über Ihren Elektrofachhandel ein spezielles Schraubenset bei Gira beziehen. Tastsensor 2 potenzialfrei 2001100
Wandsender Kapitel -5.5). In einem künftigen Release soll dies behoben sein. Lösung: Keine ZigBee® Light Link Funk-Wandsender ZigBee® Light Link Funk-Handsender 2430 100
ein Update notwendig ist. Wichtig dabei ist, dass dies nur für Gira KNX Geräte gilt, die Bestandteil des Gira One Sortiments sind. Gira One 203900
Verzögerung des Ausgangssignales verändert, hat dies keinen Einfluss auf die laufende Verzögerung. Ist der E-Eingang auf den Wert 1 initialisiert, wird dies nach einem Reset des Funktionsmodules als steigende
Verzögerung des Ausgangssignales verändert, hat dies keinen Einfluss auf die laufende Verzögerung. Ist der E-Eingang auf den Wert "1" initialisiert, wird dies nach einem Reset des Funktionsmoduls als steigende
Verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr und bleiben Sie mit dem Gira Newsletter immer auf dem Laufenden über Produktneuheiten, Servicethemen, relevante Schulungen, aktuelle Normen und vieles mehr.
Die neue Gira Schaltergeneration wurde komplett neu entwickelt und erleichtert mit zahlreichen Verbesserungen die tägliche Arbeit. Erfahren Sie mehr zu den neuen Funktionen.
Über den intuitiv bedienbaren Gira Projekt Assistenten können die Projekte in wenigen Schritten bequem parametriert werden. Sie können z.B. Logik- und Visualisierungsfunktionen für den Gira X1/L1 erstellen.