Suche

Gelaserte Tasten beleuchtet?

Dies ist nicht möglich, die Tasten sind unbeleuchtet Ruftasten 106 5569 ..

X1 Firmware downgraden

Ja, ab der GPA Version 2.0 ist dies möglich.   Gira X1 209600

Basis Wetterstation / Bedeutung des GW1 und GW2 beim Regensensor

einen beliebigen Ausgang gewählt, bedeutet dies, dass eine 1 bei Regen und eine 0 ohne Regen gesendet wird. Wird Grenzwert 2 für einen beliebigen Ausgang gewählt, bedeutet dies, dass eine

Servermonitoring

Servermonitoring Dies ist nur eine Testseite, um das Antwortverhalten der Serveranwendung zu prüfen.

Türöffern an 2 Steuergeräten

Ja, dies ist möglich, wenn 2 Anlagen einen Türöffner öffnen sollen. Steuergerät Türkommunikation 127800

ETS 3 Professional / Änderung der Startfenster eines KNX Projektes

Guppenadressansicht und die Topologieansicht geöffnet. Dies ist unter Umständen störend, da die Übersicht gerade bei kleinen Bildschirmen verloren geht. Um dies zu ändern, wählen Sie im Menü der ETS 3 Professional

Automatik Ruftastenbeleuchtung

Ruftastenbeleuchtung schaltet nicht bei Tag ab. Dies ist nur bei dem System 106 möglich. 1260 ..

Gleiche IP Adresse in den verbundenen Netzwerken

Nein. Beim Gira S1 spielt dies keine Rolle und führt somit zu keinen Problemen. Gira S1 208900

Wohnungsstation AP erweitern

ist bei den Wohnungsstationen AP nicht möglich. Dies ist nur bei UP Wohnungsstationen realisierbar. Wohnungsstation 1250 ..

Erweiterung Türstation AP

Erweiterung ist bei den AP Türstationen nicht möglich. Dies ist nur bei UP Türstationen realisierbar.   Türstation AP 1266 ..

1 2 3 4 5 9 10