Service
Newsroom

Smart Up Your Life – Planung einer zukunftssicheren Elektroinstallation

Doch vor jeder Planung sollten sich Bauherren und Renovierer einige grundlegende Fragen beantworten. Zum Beispiel: Was soll mein Smart Home später einmal leisten? Welche Funktionen will ich überhaupt? Smart Home-Anwendungen können vieles in Haus und Wohnung automatisch regeln. Sie lassen sich dabei den Bedürfnissen der Bewohner sehr exakt anpassen. Das gilt für die Steuerung der Beleuchtung ebenso wie für die Regelung der Einzelraumtemperatur oder des Luftaustauschs. Mit diesen Funktionen lässt sich der Wohnkomfort steigern und der Energieverbrauch senken. Außerdem erhöhen sie die Sicherheit in den eigenen vier Wänden. Und sie ermöglichen es den Bewohnern, im Alter oder bei körperlichen Einschränkungen möglichst lange zu Hause wohnen zu bleiben und ein selbstbestimmtes Leben zu führen.

Welche Funktionen gewünscht werden und welche Bedeutung sie haben, darüber sollte der Nutzer sich im Klaren sein, wenn er sich mit dem Fachmann zum Planungsgespräch zusammensetzt. Dieser Austausch ist die unverzichtbare Basis einer zukunftssicheren Elektroinstallation. Findet er nicht statt, sind nachträgliche Umbauarbeiten oder Nachbesserungen fast unvermeidlich. Und die sind teuer und können auch nicht in jedem Fall nachträglich realisiert werden.

Hersteller für Smart Home-Lösungen gibt es inzwischen mehr als genug. Doch offerieren sie keineswegs dasselbe, nur unterschiedlich in Gestaltung und Preis! So gibt es Anbieter, die Systeme mit vielen Funktionalitäten im Programm haben, die aber nur mit Komponenten dieses Herstellers funktionieren. Andere decken nur einzelne Anwendungen ab wie etwa die Beleuchtung, sind aber nicht erweiterbar. Wer nur eine einzige Funktion nutzen möchte, ist mit einer solchen Insel-Lösung gut bedient. Wer jedoch mehrere Funktionen nutzen will, müsste dann mehrere dieser Insel-Lösungen installieren. Und das ist umständlich.

Besser ist es, sich gleich für eine System-Lösung zu entscheiden. Sie erlaubt eine Vielzahl von Anwendungen, die aufeinander abgestimmt sind, und bei der die Komponenten verschiedener Hersteller problemlos integriert werden können. Eine solches System ist beispielsweise KNX, das auch Gira anbietet.

KNX ist der weltweit anerkannte Standard für die intelligente Vernetzung der Elektroinstallation über ein Bussystem. Es gibt dafür mehr als 7.000 zertifizierte Produkte von über 400 internationalen Herstellern. Alle diese Produkte sind miteinander kompatibel. Dies bietet Bauherren wie Renovierern, aber auch Architekten und Investoren ein Höchstmaß an Zukunftssicherheit. De facto ist KNX ein Kabel, das in der Regel beim Neubau zusammen mit der Stromversorgung verlegt wird. Die Intelligenz des Gebäudes steckt in den Sensoren und den Steuerzentralen. Diese Geräte ersetzen die herkömmlichen Schalter und versenden Steuerbefehle an Leuchten, Jalousien, die Musikanlage und andere KNX-fähige Geräte.

KNX ist ein kabelgebundenes System. Als Alternative gibt es Funk-Lösungen, wie sie Gira mit dem neuen System eNet SMART HOME anbietet, einer Allianz von starken Marken in Deutschland. Kabel und Funk haben Vor- und Nachteile, je nach angestrebter Anwendung. Ein kabelgebundenes System empfiehlt sich generell für den Neubau, Funk eher für die Renovierung. Allerdings nicht in jedem Fall. Wenn bei einer Modernisierung nicht bloß die Tapeten gestrichen, sondern ganze Wände versetzt werden, kommt auch hier eine KNX-Lösung in Frage. Umgekehrt ist nicht an jeder Stelle im Neubau die bauliche Voraussetzung gegeben, grenzenlos Kabel einzuziehen. Hier hilft der Fachmann weiter und berät, welche Lösung die optimale ist.

Doch wo finde ich den Fachmann, der kompetent berät? Bei Gira. Denn auf der der Gira Homepage unter www.gira.de gibt es Suchmaschinen, die Elektrofachbetriebe, KNX Spezialisten und System-Integratoren in der Nähe ermitteln. System-Integratoren sind Spezialisten, die eine ausgewiesene Kompetenz für Beratung, Projektierung und Inbetriebnahme von IP-Produkten der Gebäudesteuerungstechnik besitzen, wie beispielsweise dem Gira HomeServer. Sie bieten technischen Support und schöpfen die funktionalen Möglichkeiten optimal aus, insbesondere bei der Vernetzung mit "Fremdprodukten" wie z.B. Musik per Multiroom und Telefonie.

Weitere News

Smarte Technik macht's möglich
Energiesparen im Winter

Zukunft für Ambient Assisted Living
Intelligent Wohnen im Alter

Smart Up Your Life
Smarte Lichttechnik

Smart Up Your Life
Smarte Heiztechniken

Smart Up Your Life
Smarte Sanierungen

Smart Up Your Life
Kabelgebundene oder funkbasierte Bussysteme?

Smart Up Your Life
Planung einer zukunftssicheren Elektroinstallation

Gira heute
Gebäudetechnik

Welches Bussystem ist für die Renovierung das richtige?
Kabel oder Funk?

Wie wird mein Home smart?
Tipps für die intelligente Gebäudetechnik

Multitalent fürs Smart Home
Raumbediengerät Gira G1

Kompaktes Kraftpaket für das Smart Home
Gira X1

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel einen Werterhalt einer Immobilie!

Safer Internet Day 2017
Konferenz zu Chancen und Risiken der digitalen Heimvernetzung

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Energieeffizienz durch intelligente Verbrauchssteuerung!

10 Jahre iPhone
Eine Revolution auch für das Smart Home

Schöne Bescherung
Gira X1 ist lieferfähig

Unter die Lupe genommen
Vorurteile gegen KNX

Bei KNX-Installationen Planungsfehler vermeiden
SI Klaus Geyer gibt Tipps in der „de“

Intelligentes Hotel im Grünen
Hotelpark Große Ledder

ELMAR 2016
Unter den 12 Preisträgern sind fünf Partner von Gira

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden!

Moderne Haustechnik
Mit Weitsicht gebaut

Was macht eigentlich …?
Gira System-Integrator Dirk Beyer über die Schulter geschaut

World Architecture Festival in Berlin
„Oscars der Architektur“

Gira eNet oder Gira KNX in der Renovierung
Welches Bussystem ist das richtige?

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden!

Intelligente Bedienzentrale Gira G1 - Jetzt auch für WLAN
Ideal für die Nachrüstung

Revox Voxnet
High-End-Audiosystem

Was macht eigentlich …?
Markus Fromm-Wittenberg über die Schulter geschaut

Smart Home mit KNX
Mehr Komfort, höhere Sicherheit, effizienteres Energiemanagement

Was macht eigentlich …?
Gira System-Integrator Anton Hieber über die Schulter geschaut

Traumschloss, 21. Jahrhundert
Moderne Gebäudetechnik macht’s möglich

Und es werde Licht …
Lichtszenenmanagement auf Tastendruck

Klare Formen, offenes Wohnen
Leben mit modernster Unterhaltungs- und Gebäudetechnik

Fortbildung und Unterstützung
Den Zukunftsmarkt der intelligenten Gebäudetechnik erschließen

Design-Hotel der Extraklasse
Empire Riverside Hamburg

Das Multitalent für die Gebäudetechnik
Gira G1 jetzt lieferbar

Ein Meer voller Waben
Bürogebäude Formstelle in Töging am Inn

Alpenländisch modern
4 *Alpen Hotel in München

eNet als Alternative für die Renovierung zwischendurch:
Sauber, smart und schnell installiert

Jetzt bewerben – attraktive Preise winken
ELMAR sucht Fachbetriebe

Aus dem Dornröschenschlaf erwacht
Alt, aber intelligent: Wasserschloss Palsterkamp

Gira Logikmodul und Gira Projekt Assistent V 1.0 lieferbar
Einfach mehr Komfort, einfach parametrieren

Mehr Energieeffizienz durch das intelligente Haus
Energiesparverordnung (EnEV)

sz-online fragt sich: „Alles smart, oder was?“
Argumente für den Elektromeister

Smart American Home
Amerikanischer Ostküstenstil in Süddeutschland

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok