Service
Newsroom

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik? Zum Beispiel mehr Energieeffizienz durch intelligente Verbrauchssteuerung!

Was meint Energieeffizienz in den eigenen vier Wänden? Im Grunde zweierlei: (1) Den unnötigen Verbrauch von Energie zu vermeiden. (2) Und den notwendigen Energieverbrauch möglichst effizient zu steuern. In beiden Fällen hilft die moderne Gebäudetechnik.

Um welche Energie handelt es sich? Zum einen ist das Strom. Er ist notwendig für die Beleuchtung, fürs Kochen, die Waschmaschine, die Spülmaschine. Zum anderen sind das die Energieträger, die im Haus warmes Wasser bereitstellen – für die Heizung, aber auch für Dusche, Bad und die Handwaschbecken. Das können fossile Energieträger sein wie Öl und Gas, aber auch nachwachsende und entsprechend umweltfreundliche wie Holzpellets. Und auch bei der Warmwasserbereitung kann Strom zum Einsatz kommen, beispielsweise beim Betrieb einer Wärmepumpe.

Ein bedeutsamer Stromverbraucher in den eigenen vier Wänden ist das Licht. Energiesparlampen tragen viel dazu bei, den Stromverbrauch zu senken. Doch auch Energiesparlampen brennen, wenn sie nicht ausgeschaltet werden. Automatikschalter dagegen schalten das Licht selbsttätig nach einer festgelegten Zeitspanne wieder aus. Das ist vorteilhaft für wenig genutzte Funktionsräume wie den Waschkeller oder in Durchgängen und Fluren. Ähnlich clever sind Präsenz- und Bewegungsmelder innen und außen. Allein durch die Automation der Beleuchtung lässt sich bis zu 35% Energie gegenüber nicht-automatisierten Lösungen einsparen.

Noch wirksamer ist eine zentrale "Aus"-Funktion, die sich mit einem Fingertipp bei Verlassen des Hauses aktivieren lässt. Hierbei werden nur definierte Geräte am Netz gelassen, beispielsweise Kühlschrank und Kühltruhe, alle anderen aber davon abgekoppelt. So gibt es keine unbeabsichtigten "Stromfresser" mehr.

Die Heizung ist ein zentraler Faktor, wenn es um den Energieverbrauch in Haus und Wohnung geht. Generell sind neue, moderne Heizsysteme leistungsstärker und umweltfreundlicher als veraltete Anlagen. Wenn es aber um die effiziente Steuerung von Energie geht, leistet die intelligente Gebäudetechnik einen wichtigen Beitrag. Basiert sie auf einem KNX System, kann für jeden Raum ein eigenes Profil erstellt werden. In ihm ist festgelegt, wann geheizt werden soll. Im Badezimmer beispielsweise nur morgens und abends, im Wohnzimmer ab dem späten Nachmittag usw. Weil sich die Temperatur für jeden Raum individuell regulieren lässt, passt sich der Energieverbrauch exakt an die Bedürfnisse der Bewohner an. Dadurch ist die Heizung nicht unnötig in Betrieb und es lässt sich bis zu 25% Energie einsparen.

Über Tür- und Fensterkontakte registriert das KNX System, wenn eine Außentür oder ein Fenster geöffnet wird. In den jeweiligen Räumen werden dann die Heizkörper automatisch heruntergeregelt. Erst wenn alle Fenster und Türen wieder geschlossen sind, wird die Heizung hochgefahren. Somit wandert keine Energie mehr "zum Fenster hinaus". 

Über Temperatursensoren und Stellmotoren an den Heizungsventilen erkennt das KNX System außerdem, ob die Vorlauftemperatur der Heizung zu hoch oder zu niedrig ist und ob sie – abhängig von der Außentemperatur – automatisch korrigiert werden muss. So ist immer eine optimale Energieausnutzung garantiert und unnötige Kosten werden vermieden.

Das sind nur einige Beispiele für ein intelligentes Energiemanagement, die Liste lässt sich beliebig verlängern. Ganz wichtig für einen bewussten Umgang mit Energie ist aber auch, dass sich die Verbrauchsdaten einsehen lassen. Dazu erfasst und speichert der Gira HomeServer kontinuierlich die Werte für den Verbrauch von Strom, Wasser, Gas oder Heizöl. Anhand übersichtlicher Diagramme können die Bewohner die Entwicklung einsehen und bei Bedarf anpassen oder korrigieren. Starke Abweichungen vom Durchschnittsverbrauch sind über eine Energieampel schnell zu erkennen. Übersichtlich angezeigt werden die Daten beispielsweise auf dem Wandbediengerät Gira Control 19 Client.

Mehr zu Energiesparen mit Gira

Weitere News

Smarte Technik macht's möglich
Energiesparen im Winter

Zukunft für Ambient Assisted Living
Intelligent Wohnen im Alter

Smart Up Your Life
Smarte Lichttechnik

Smart Up Your Life
Smarte Heiztechniken

Smart Up Your Life
Smarte Sanierungen

Smart Up Your Life
Kabelgebundene oder funkbasierte Bussysteme?

Smart Up Your Life
Planung einer zukunftssicheren Elektroinstallation

Gira heute
Gebäudetechnik

Welches Bussystem ist für die Renovierung das richtige?
Kabel oder Funk?

Wie wird mein Home smart?
Tipps für die intelligente Gebäudetechnik

Multitalent fürs Smart Home
Raumbediengerät Gira G1

Kompaktes Kraftpaket für das Smart Home
Gira X1

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel einen Werterhalt einer Immobilie!

Safer Internet Day 2017
Konferenz zu Chancen und Risiken der digitalen Heimvernetzung

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Energieeffizienz durch intelligente Verbrauchssteuerung!

10 Jahre iPhone
Eine Revolution auch für das Smart Home

Schöne Bescherung
Gira X1 ist lieferfähig

Unter die Lupe genommen
Vorurteile gegen KNX

Bei KNX-Installationen Planungsfehler vermeiden
SI Klaus Geyer gibt Tipps in der „de“

Intelligentes Hotel im Grünen
Hotelpark Große Ledder

ELMAR 2016
Unter den 12 Preisträgern sind fünf Partner von Gira

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden!

Moderne Haustechnik
Mit Weitsicht gebaut

Was macht eigentlich …?
Gira System-Integrator Dirk Beyer über die Schulter geschaut

World Architecture Festival in Berlin
„Oscars der Architektur“

Gira eNet oder Gira KNX in der Renovierung
Welches Bussystem ist das richtige?

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden!

Intelligente Bedienzentrale Gira G1 - Jetzt auch für WLAN
Ideal für die Nachrüstung

Revox Voxnet
High-End-Audiosystem

Was macht eigentlich …?
Markus Fromm-Wittenberg über die Schulter geschaut

Smart Home mit KNX
Mehr Komfort, höhere Sicherheit, effizienteres Energiemanagement

Was macht eigentlich …?
Gira System-Integrator Anton Hieber über die Schulter geschaut

Traumschloss, 21. Jahrhundert
Moderne Gebäudetechnik macht’s möglich

Und es werde Licht …
Lichtszenenmanagement auf Tastendruck

Klare Formen, offenes Wohnen
Leben mit modernster Unterhaltungs- und Gebäudetechnik

Fortbildung und Unterstützung
Den Zukunftsmarkt der intelligenten Gebäudetechnik erschließen

Design-Hotel der Extraklasse
Empire Riverside Hamburg

Das Multitalent für die Gebäudetechnik
Gira G1 jetzt lieferbar

Ein Meer voller Waben
Bürogebäude Formstelle in Töging am Inn

Alpenländisch modern
4 *Alpen Hotel in München

eNet als Alternative für die Renovierung zwischendurch:
Sauber, smart und schnell installiert

Jetzt bewerben – attraktive Preise winken
ELMAR sucht Fachbetriebe

Aus dem Dornröschenschlaf erwacht
Alt, aber intelligent: Wasserschloss Palsterkamp

Gira Logikmodul und Gira Projekt Assistent V 1.0 lieferbar
Einfach mehr Komfort, einfach parametrieren

Mehr Energieeffizienz durch das intelligente Haus
Energiesparverordnung (EnEV)

sz-online fragt sich: „Alles smart, oder was?“
Argumente für den Elektromeister

Smart American Home
Amerikanischer Ostküstenstil in Süddeutschland

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok