Service
Newsroom

Fortbildung und Unterstützung - Den Zukunftsmarkt der intelligenten Gebäudetechnik erschließen

Eigentlich spielt die Politik dem Elektrohandwerk ja in die Hände: Die regelmäßigen Verschärfungen der EnEV zwingen Bauherren und Renovierer dazu, den Primärenergiebedarf eines Gebäudes immer weiter zu reduzieren. Mit Dichten und Dämmen kommt man da meist nicht mehr hin – hier sind Lösungen der modernen Gebäudetechnik gefragt. Doch was ist mit jenen Elektromeistern, die in diesem Gebiet noch nicht sattelfest sind?

Das Wichtigste vorweg: KNX Technologie ist kein Hexenwerk. Sie lässt sich ein gutes Stück weit lernen – Gira stellt dazu ein umfangreiches Lehr- und Lernprogramm bereit. Für anspruchsvolle Anforderungen stehen zudem Spezialisten bereit, die Gira System-Integratoren. Mit ihnen können Elektromeister offen und vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Als Grundlage einer intelligenten Gebäudesteuerung hat Gira zahlreiche Produkte entwickelt, die sich zu Systemen verbinden und dabei ganz individuell auf die Bedürfnisse der Nutzer abstimmen lassen. Als Alternative zu einem leitungsgebundenen System gibt es zudem Gira eNet, das neue bidirektionale Funksystem.

Für beide – KNX und eNet – werden in der Gira Akademie zahlreiche Schulungsangebote angeboten. Unter www.akademie.gira.de kann der interessierte Elektromeister unter drei verschiedenen Lehr- und Lernformen wählen. Am beliebtesten sind inzwischen die Web Based Trainings, also webbasierte Schulungsprogramme zu verschiedenen Themen. Ralf Nolden, Gira Schulungsleiter, erläutert die Vorteile dieser Lehr- und Lernmethode: „Die Online-Angebote können vom Elektroinstallateur und seinen Mitarbeitern ausgesprochen flexibel genutzt werden, weil er sie genau dann aufrufen kann, wenn er Informationen und Wissen benötigt, also wenn ein entsprechender Auftrag ansteht – das ist Lernen just in time. Außerdem entfallen die Kosten für die An- und Abreise und eventuelle Übernachtungen. Vor allem aber wird Arbeitszeit gespart – und auch die kostet ja.“

http://akademie.gira.de/

Selbstverständlich veranstaltet Gira nach wie vor auch Präsenzseminare, weil es bei einigen Themen einfach erforderlich ist, den persönlichen Kontakt zu einem Schulungsleiter zu pflegen. Die Präsenzseminare finden entweder in den Regionen oder zentral in Radevormwald statt. Einen Mix aus Präsenzseminaren und Web Based Trainings stellt das virtuelle Klassenzimmer dar, in dem auch der Gira Außendienst oder die Gira System-Integratoren geschult werden, die dieses Angebot sehr intensiv nutzen. Die Trainingseinheiten erfolgen online mit einem Live-Trainer an Bord – die Teilnehmer sitzen im Betrieb oder daheim mit Headset am PC.

Mit diesen Weiterbildungsangeboten kann sich der Elektromeister den Zugang zur Welt des intelligenten Gebäudes – und damit zu einem lukrativen Zukunftsmarkt – erschließen. Doch natürlich gibt es hier Grenzen, vor allem, wenn Kenntnisse aus dem IP-Bereich erforderlich sind. Wer nicht selbst über dieses Wissen verfügt und trotzdem lukrative Aufträge realisieren will, kann sich Unterstützung holen. Mit dem Ziel einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Elektro-Fachbetrieben und den Spezialisten für Gewerke übergreifende Gebäudesystemtechnik hat Gira ein spezielles Konzept entwickelt, das sich am Markt bewährt hat. Dabei stellen die Gira System-Integratoren den ausführenden Elektrofachbetrieben ihr Fachwissen zur Verfügung: Bei Bedarf beraten sie den Elektromeister und sorgen für eine fachgerechte Projektierung von Anlagen sowie deren Programmierung und Inbetriebnahme. Im Auftrag des Elektrofachbetriebs führen sie Arbeiten nach einem vereinbarten Stundensatz aus, für die sie eine entsprechende Gewährleistung übernehmen. Die System-Integratoren erbringen also eine Dienstleistung für das Elektrohandwerk, wenn diese gewünscht wird.

Zwei, die gut miteinander können, sind beispielsweise Elektromeister Thomas Hering und System-Integrator Willian Vent. Gemeinsam haben sie das Hotel-Projekt „Große Ledder“ gestemmt und dafür 2014 gemeinsam den ersten Gira System-Integratoren Award in der Kategorie „Gewerbebau“ gewonnen. Ein Beispiel für die gute Zusammenarbeit zwischen einem Elektromeister und einem System-Integrator.

Dieses partnerschaftliche Zusammenspiel funktioniert seit 10 Jahren ausgezeichnet – und besitzt nach Einschätzung von Torben Bayer, Leiter Gira Marketing, immer noch ein großes Zukunftspotenzial: weil der Markt für intelligente Gebäudetechnik erst ansatzweise ausgeschöpft ist. „Es gibt noch viel zu viele konventionell ausgestattete Gebäude. Aus Sicht der modernen Elektroinstallationstechnik sind sie ‚dumm’. Eigentlich warten sie nur darauf, intelligent ausgestattet zu werden. Hier liegt ein Zukunfts-Markt, den wir gemeinsam mit den System-Integratoren für das Elektrohandwerk erschließen wollen.“

SystemIntegratoren in Ihrer Nähe finden

Weitere News

„Wichtiger Meilenstein für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit“
Interview mit Dirk Giersiepen

Smart Up Your Life
Kabelgebundene oder funkbasierte Bussysteme?

Smart Up Your Life
Planung einer zukunftssicheren Elektroinstallation

Einfach smarter wohnen
Gira präsentiert intelligente Extras für zu Hause

Studie bestätigt Trend
Das Smart Home wird immer interessanter

Smartes Zuhause
Offen für kluge Einbrecher?

Unter die Lupe genommen
Vorurteile gegen KNX

Neue Studie
Zwei Drittel der Deutschen wünschen sich ein Smart Home

Moderne Haustechnik
Mit Weitsicht gebaut

Gira eNet oder Gira KNX in der Renovierung
Welches Bussystem ist das richtige?

"Smart Home"
Was steckt eigentlich hinter dem Begriff?

Gira Designkonfigurator
Sehen, wie es später aussieht

Gira für zu Hause
Die Broschüre für mehr Intelligenz in den eigenen vier Wänden

Was leistet eigentlich die moderne Gebäudetechnik?
Zum Beispiel mehr Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden!

Smart Home mit KNX
Mehr Komfort, höhere Sicherheit, effizienteres Energiemanagement

Traumschloss, 21. Jahrhundert
Moderne Gebäudetechnik macht’s möglich

Klare Formen, offenes Wohnen
Leben mit modernster Unterhaltungs- und Gebäudetechnik

Fortbildung und Unterstützung
Den Zukunftsmarkt der intelligenten Gebäudetechnik erschließen

Altersgerecht umbauen
Hilfe durch moderne Gebäudetechnik

Damit die Augen funkeln …
ClassiX Chrom

Hochsaison für Einbrecher
Mehr Sicherheit durch moderne Gebäudetechnik

Datenschutz und Datensicherheit im Smart Home
Sicherheit ist machbar!

Gira Dockingstation für das Gira Unterputz-Radio RDS
Musikgenuss ohne Limit

Studie zum Smart Home
Potenzial für Hersteller und Handwerk

eNet als Alternative für die Renovierung zwischendurch:
Sauber, smart und schnell installiert

Was für ein Glück: Endlich Ostern!
Wohnen macht glücklich

Wir haben was gegen Unglücke
Schon wieder: Freitag der 13te!

Jetzt bestellen oder downloaden:
Broschüre Gira Esprit Linoleum Multiplex

Smart American Home
Amerikanischer Ostküstenstil in Süddeutschland

Service

TOP

Gira verwendet Cookies für Websites in der Domain gira.de. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie mehr zu den von uns oder Dritten eingesetzten Cookies und Ihren Möglichkeiten diese auszustellen in unserer Datenschutzerklärung.

Ok