FAQ

Wie verhält sich das Türkommunikations-System, wenn während einer Inbetriebnahme (das Steuergerät befindet sich im Programmiermodus und die Ruftasten an der Türstation wurden bereits länger als 3 Sekunden betätigt) eine Pause erfolgt und während dieser Pause ein Außenstehender eine Ruftaste länger als 6 Sekunden drückt?

Antwort

Alle Zuordnungen, die bis zur Betätigung der Ruftaste für mehr als 6 Sekunden eingelernt wurden, sind gespeichert. War die Zuordnung einer Ruftaste zu einer Wohnungsstation noch nicht vollständig abgeschlossen, erfolgen bei einer Betätigung der Lichttaste an der Wohnungsstation für mehr als 3 Sekunden mehrere kurze Einzeltöne.

Die Programmierung dieser Zuordnung muss dann sowohl für die Tür- als auch für die Wohnungsstation wiederholt werden. Da die Adressen in dem Busankoppler gelöscht wurden müssen auch die bereits den Wohnungsstaionen zugeordneten Ruftasten neu zugeordnet werden.

Es gibt dabei zwei Möglichkeiten:

1. Ruftasten im Progammiermodus in der Reihenfolge wie vorher eingelernt wurde für 3 Sekzunden bis zum Quittungston betätiigen.

2. Wohnungsstationen löschen und die Ruftasten neu einlernen.

Produkt


Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.