FAQ

Besitzt der Regenwächter mit Frostschutz eine Heizung?

Antwort

Im Regenwächter mit Frostschutz wird bei Regen die Sensoroberfläche beheizt, sofern die Außentemperatur nicht über 30 °C liegt. Dadurch verdunstet die Feuchtigkeit auf der Sensoroberfläche, so dass neuer Regen erkannt werden kann. Fällt die Temperatur unter +1 °C, wird die Sensoroberfläche stetig beheizt, damit der Schnee abtaut. Sobald die Außentemperatur unter -20 °C sinkt, wird die Sensoroberfläche nicht mehr beheizt.

Produkt

Regenwächter mit Frostschutz bis -20 °C und Schnee-Erkennung
Artikelnummer: 0586 00

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.