Wie kann die Funktionsfähigkeit des Regensensors überprüft werden?
Antwort
Die Funktionsfähigkeit des Regensensors kann überprüft werden, indem die Platine befeuchtet wird. Die Spannung an den Klemmen beträgt dann 10 V.
Dabei ist nach Trocknung der Platine eine Hysterese-Zeit von etwa 5 Minuten zu berücksichtigen. Nach dieser Zeit fällt die Spannung auf 0 V ab. Wird in dieser Zeit der Sensor erneut befeuchtet (auch eine Berührung mit den Fingern kann zur Rücksetzung der Hysterese-Zeit führen), startet die Hysterese-Zeit erneut.