FAQ

Was versteht man unter dem Begriff "Halbduplex"?

Antwort

Der Begriff Halbduplex steht für ein zeitversetztes Senden und Empfangen von Daten. Weitere Informationen zu Begriffen aus der Netzwerktechnik: http://www.elektronik-kompendium.de http://www.lexitron.de

Bezeichnung :Halbduplex oder Wechselbetrieb, englisch:  Half-duplex, Abkürzung :  HX, manchmal HDX, Beschreibung : Daten können abwechselnd, aber nicht gleichzeitig, in beide Richtungen fließen.

Anwendungsbeispiele :   Türsprechanlagen und CB-Funk.

Halbduplex-Betrieb (HDx) ist eine Übertragungsart der Datenübertragung, bei der die Datenstationen über den gleichen Kanal senden und empfangen können, allerdings nicht gleichzeitig. Halbduplex erlaubt die wechselseitige Nutzung einer Übertragungsleitung in beiden Richtungen und wird deswegen auch als Wechselbetrieb bezeichnet.

Bei Halbduplex kann an den Schnittstellen zu einem Zeitpunkt nur gesendet oder empfangen werden. Die Signalrichtung kehrt sich dabei um. Sie entspricht einer nichtsimultanen Zweiweg-Kommunikation. Ein typisches Beispiel dafür ist das Fernschreibnetz.

 

Die in der DIN 44302 nicht gebräuchlichen erläuterten Deutschen Begriffe sind :

wechselseitige Datenübermittlung (half duplex transmission, two-way alternate communication)

einseitige Datenübermittlung (one-way communication)

beidseitige Datenübermittlung (both-way communication, two-way simultaneous communication)

Gegenbetrieb (duplex transmission)

Wechselbetrieb (half duplex transmission)

Produkt


Artikelnummer: xxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.