FAQ

Was ist in der Kommunikationstechnik unter dem Begriff "BNC" zu verstehen (002500, 002600, 5630 xx)?

Antwort

BNC ist eine Abkürzung, die für verschiedene Bezeichnungen steht, aber letztlich immer die gleiche Bedeutung hat. Folgende Bezeichnungen sind möglich: - Bayonet Neill Concelmann - Bayonet-Navy-Connector - British-Naval-Connector - Baby-N-Connector Bei einer BNC-Steckverbindung handelt es sich um einen Bajonett-Verschluss zum Verbinden zweier Koaxialkabel. BNC-Verbindungen sind für RG-58-Kabel (Ethernet) und RG-59-Kabel (Video) konzipiert. Das BNC-Kabel (RG-58-Kabel) ist an beiden Enden mit einem Abschlusswiderstand (Terminator) versehen. An Netzwerkkarten befindet sich ein Anschlussstück, welches unmittelbar auf die Netzwerkkarte aufgesteckt wird und mittels BNC-Stecker oder BNC-T-Stecker mit dem Kabel verbunden ist. Der 10Base-2 Standard verwendet BNC-Verbindungen.

Produkt


Artikelnummer: xxxxxxx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.