FAQ

Wie verändert sich der Erfassungsbereich des Funk-Präsenzmelders in Abhängigkeit von der Montagehöhe?

Antwort

Der Erfassungsdurchmesser für den Fußboden lässt sich wie folgt berechnen: Erfassungsdurchmesser = Einbauhöhe x Faktor; (Faktor = 3,2) Beispiel: Bei einer Deckenhöhe von 3 m ergibt sich nach der Formel ein Erfassungsdurchmesser von 9,6 m am Fußboden. Hinweis: Wird der Präsenzmelder höher als 2,50 m eingebaut, reduziert sich auch seine Empfindlichkeit auf Bewegung. Dadurch wird der Abstand zwischen den Segmenten, die zur Erfassung dienen, größer.

Produkt

Funk-Präsenzmelder reinweiß
Funk-Präsenzmelder alu (Artikel-Nr. 031804)
Artikelnummer: 0318xx

Hat Ihnen die Antwort weitergeholfen?

Wenn wir Ihnen nicht weiterhelfen konnten, dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf.