Was ist bei der Inbetriebnahme des Thermischen Stellantriebs zu beachten?
Antwort
Bei der Inbetriebnahme des Thermischen Stellantriebes ist zu beachten, dass dieser im Auslieferungszustand stromlos offen geschaltet ist. Das heißt, in der Rohbauphase ist ein Heizen ohne elektrische Ansteuerung des Antriebs möglich. Der stromlos offene Zustand wird durch eine Feder im Antrieb gehalten. Sobald der Antrieb länger als die benötigte Ausdehnungszeit bestromt wird, wird diese Feder überfahren und der Antrieb arbeitet in der Funktion stromlos geschlossen. Der Antrieb muss also nach dem Einbau bei seiner ersten Hubbewegung mindestens so lange bestromt werden, wie er benötigt, um die Hubbewegung vollständig durchzuführen, die Feder also zu überfahren. Diese Zeit liegt bei etwa 3 bis 5 Minuten.