Ist es möglich das Keyless IN Produkt ohne die Türkommunikation zu betreiben?
Antwort
Ja das ist möglich , aber es muss Folgendes beachtet werden: Einsatz als Einzelgerät in sicherheitsrelevanten Bereichen ist nicht empfehlenswert z.B. zur Öffnung von Außentüren insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen, da bei Demontage der Geräte durch Überbrückung der dann offen liegenden Kontakte die Tür geöffnet werden kann.
Daher ist es empfehlenswert, diese Geräte nur in Verbindung mit einer Türstation (respektive Einbaulautsprecher) zu betreiben.